This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:学习周期期间出现 BQ40Z50问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ40Z50, GPCRA0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616412/bq40z50-r1-bq40z50-problem-during-learning-cycle

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50GPCRA0

大家好!

我正在执行电池学习周期


我目前正在为电池执行学习周期。 为此、我遵循了我在您的表单中找到的协议。

担心的是、我多次尝试为电池充电、然后让电池休息3天、但标志休息不想被激活。

CF 标志被激活、但在电池充满电4伏之前、电压为4.2伏。  


负载不知道如何自动停止、但我也知道如何自动停止、因为我发现电池的电压超过4230伏、即使电池的电压为4120伏

协议如下:

  1. 使用适合客户应用的适当参数配置 DataFlash;配置数据包的化学成分并执行校准。
  2. 激活阻抗跟踪。
  3. 为电池组充电以充电终止。
  4. 让电池组在其余标志置位前保持静止。
  5. 以 C/10至 C/5的速率将电池组放电至端接电压。
  6. 让电池组在其余标志置位前保持静止。 Qmax 应更新、更新状态应增加到05。
  7. 对电池组进行完全充电、以充电终止。
  8. 让电池组在其余标志置位前保持静止。
  9. 以 C/10至 C/5的速率将电池组放电至端接电压。
  10. 让电池组在其余标志置位前保持静止。 Ra 表应更新、更新状态应增加到06。

休息了三天之后,这里是重新登记的表格

您是否有解决这些问题的方法?


已附加包含 bq40z50-R1配置的文件

最好的雷加尔

Anthony

e2e.ti.com/.../bq40z50_5F00_R1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anthony、
    我检查了您的 gg 文件。 CUV 设置为2500mV、因此如果负载没有自己的关断功能、电池组应该放电到此电池电压。 没关系。 您是否有学习周期的日志文件? 这将有助于分析问题。 您是否确认使用的 ChemID 适合您的电池?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 TEC;

    我将进行更改
    我检查与我的电池(18650hg2)对应的文件 chemID、该电池储能到 chemID 2125。 我在加载时没有携带 outlog。 如果我执行电池放电、直至电池电压达到3.3伏并对其进行充电?

    Anthony  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    监测计必须测量 DOD0至少90%的变化以更新 Qmax、我怀疑将电压放电至3.3V 将会实现这一点。 我会将电池组充电至4200mV/电池、并让其静止、直到 OCVTAKEN 标志置位。 将其放电至2500mV 应该是可以的。 让它再次静止、直到 OCVTAKEN 标志被置位。 您应该会看到更新状态更改为05。 如果不发生这种情况、则附加日志文件、我们可以对其进行检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我理解正确、我会将电池放电至2.5V、并将其充电至90%、因为此时我的负载为93%
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想说、您应该将电池组充满电。 (4.2V/节)放电至空。 (2.5V/节)我应该说过要等到其余标志置位、而不是 OCVTAKEN 标志置位。 您应在放电后的剩余时间内更新 Qmax。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    充电时、我无法达到4.2V/节电池、因为我有两节电池的电压为4.230伏、而其他电池的电压为4.150伏。 我必须将负载承载到这些值​​、我必须将 b.m.s 留3天、但我没有休息过
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最好的选择是手动平衡电池、以尽可能消除80mV 的不平衡。 如果您无法消除不平衡、并且在充电后无法设置 REST 标志、请尝试发出 gauge _EN 命令以禁用它、然后再次发送以启用它。 这应设置一个 DOD0点、并且应设置 VDQ 和 OEN。 然后、您可以开始放电。 如果4150mV 电池电压使您无法将第一个 DOD0点设置为0%、则更难在 DOD 中实现90%的变化以符合 Qmax 更新要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在通过外部充电器重新平衡电池。 然后、如果我总是遇到同样的问题、我会向您发送日志文件、然后我会重新提交测试。
    谢谢你

    这里有两个加载日志文件(第二个文件存在、因为加载没有任何原因而停止、我重新启动它 manuallye2e.ti.com/.../7827.log.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里有两个加载日志文件(第二个文件存在、因为加载没有任何原因而停止、我手动重新启动它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未附加文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些文件始终附加在之前的消息中。 该文件称为7827.log.zip
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 TEC;
    与此同时、我平衡了电池、然后我将电池重新连接到 b.m.s。我能够获得标志 VOK 和 vdq。 
    我将等待、同时希望标志 REST 更新

    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在"Registers"屏幕中检查 DOD0点。 如果它们为0、则可以启动放电。 VOK 已设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上就是这样
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然后以 C/10速率开始放电。 请务必持续记录。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在每个电池电压为2.5伏时手动切断放电、或者有一个必须激活的标志?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很迅速。 以 C/10的速率放电需要10小时。 您现在只需等待 REST 标志设置即可。 继续进行日志记录、如果您想让我检查、您可以附加到您到目前为止收集的日志。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好 TEC、我听从了您的建议、我遵循了约 c / 5的放电率、我没有选择、

    我自动切断至2500伏、但电压随后上升至2.7伏。 我正在等待标记恢复


    我放置 了 dischargee2e.ti.com/.../discharge_5F00_bq40z50.log 的日志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我查看了您的日志文件、IT 状态寄存器显示 Impedance Track 已在1063行被禁用。 QEN 设置为0。 放电期间是否可能误发送了 Gauge _EN 命令? 这将终止监测计的优化周期、因此不会继续让电池组处于静止状态。 您可以再次尝试运行完全充电和放电循环、并记录完整过程。 如果您有干净的日志文件、则可以使用 GPCRA0工具计算 Qmax 和 Ra 表、以防优化周期再次失败。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢
    我将尝试再次执行循环以学习电池。 小问题这些卡将处于工业级、每个电池都需要这些学习周期、还是所有电池都只需要一次?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需运行一次优化周期即可找到电池组的 Qmax 和 Ra 表。 然后、您可以创建包含这些值的黄金文件、并将其编程到生产包中。 Qmax 和 Ra 表将在电池组的整个生命周期内继续更新、以保持监测精度、前提是满足这些标准以允许这些更新、并且它们在器件 TRM 中定义。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有器件都需要一个、然后是从 AT 单元中提取并在多个单元上编程的黄金文件。 监测计将在现场动态地自动学习 Ra 和电阻表

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TEC;

    这是第二个由外部装载程序进行平衡的测试、然后是发送 Gauge _en 的命令

    此致

    e2e.ti.com/.../decharge_5F00_test2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TEC,


    我听从了您的指示、但我面临的问题是、放电期间我没有注意到、我将切断电压设置为2.8V、而我将切断电压配置为2.5V。

    在放电之后、经过 一段较高的报告后、我没有值06中发生变化的"更新状态"。


    我将在这里介绍配置以及放电日志

    e2e.ti.com/.../bq40z50_5F00_r1_5F00_problem_5F00_cycle.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    REST 标志尚未设置。 放电后、您允许电池组休息多长时间? 您还可以尝试使用在线 GPCRA0工具使用 charge - rest - discharge - discharge - rest 日志文件来计算 Qmax 和 Ra 表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在休息时离开电池组超过12小时
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    日志文件仅显示1小时的休息时间。 我可以查看完整文件(如果有)。 可能还有一些其他线索、说明为什么 Qmax 不更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我在凌晨12点左右完成了休息时间、直到晚上11点、但我没有计划在此期间恢复日志、因此无法使用


    我能够看到以下各项的价值估值:

    =>电池 x DOD0OC  

    => Cell x compres