This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:关于输出电压设置

Guru**** 2613435 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20, LM10011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616948/tps543b20-about-output-voltage-setting

器件型号:TPS543B20
主题中讨论的其他器件: LM10011

您好!

让我谈谈 TPS543B20输出电压设置。
客户正在考虑使用 TPS543B20。
在这种情况下、我有以下问题。

TPS543B20是否可以 通过施加外部偏置来改变电压?
   我想知道使用馈电降压电阻器和 VSEL 的两种模式。

关于使用反馈电阻器进行遥感
   您能 告诉我输出电压设置的计算公式吗?
  
   

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在找人来看看这个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计人员可以使用连接 到输出电阻分压器的外部电源来增加/降低输出电压。 VSEL 仅 在初始启动时读取(与其他器件类似的引脚搭接)、并设置 RSP 引脚的基准电压。

    2.输出电阻分压器网络可以计算为从输出电压到 VSEL 置位时的基准电压的正常分压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nguyen-San,Jhon-San,

    感谢您的支持。
    请允许我再次确认这一点以确保。

    〉1。 设计 人员可以使用连接到输出电阻分压器的外部电源、以便在输出电压上/下留有裕度。 VSEL 仅 在初始启动时读取
    〉Ω(与其他器件类似的引脚搭接)并在 RSP 引脚上设置基准电压。

    使用带反馈电阻器的遥感是否应该是这种情况?
    假设情况如此、我的图像是否正确?



    〉2. 输出电阻分压器网络可计算为从输出电压到 VSEL 置位时的基准电压的正常分压器。

    Rtop=(Vout‐VSEL)/VSEL*Rbottom
    ※VSEL:通过 RVSEL 设置电压
    我的理解是否正确?

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuseke-San、您好!

    1) 1)有几种方法来执行裕度电路。 这取决于客户希望如何实施它。 除了 您的绘图之外、我还列出了另外两个绘图图片。 如果图片无法显示、我将联系当地 FAE、然后他/她与您联系。

    a)简单裕度电路:

    b)使用 LM10011:它会向 FB 网络产生电流源。 更多信息、请参阅数据表。

    2)对于无裕度的输出电压:用于计算电阻器的公式为-VSEL = Vout*Rbot /(Rbot + Rtop)。 选择 Rbot 或 Rtop、然后求解另一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nguyen - San,

    感谢您的友好支持。
    让我再问一件事。

    a)简单裕度电路:
    问题:
    是否建议仅使用偏置直接更改 VSEL?
    如果不推荐、您能告诉我原因吗?

    b)使用 LM10011:它会向 FB 网络产生电流源
    问题:
    使用 LM10011时、
    连接目的 RSN 引脚吗?
    您是否会就连接点向我提供建议?

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuseke-San、您好!

    a) VSEL 用于选择 RSP 引脚上的基准电压(相对于 RSN)。 IC 检测此引脚上的电压 、并在启动过程之前设置基准电压。  因此、不建议在 VSEL 引脚处进行更改。

    b)从 LM10011数据表中、IDAC_OUT 连接到 FB 引脚。 使用外部电阻分压器网络时、RSP 引脚可被视为与 FB 引脚功能相同。

    套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kit-SAN、

    感谢您的详细解释、我理解这一点。
    我将向客户告知。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kit-SAN、

    我还有一个问题。
    您能 告诉我使用带反馈电阻器的遥感时的 Rtop 和 Rbot 建议值吗?
    客户需要有关电阻 器阵(10k 范围 等)的建议  和精度。



    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuseke-San、您好!

    使用10K 范围是可以的。 由于输出电压的精度也取决于这些电阻器的容差。 更小的容差具有更好的精度。 客户可以选择0.1%容差或标准1%容差。 由客户自行选择。

    套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kit-SAN、

    感谢您的友好支持。
    我理解您的解释。
    我将通知客户输出设置电阻。

    此致、
    Yusuke /日本地区