Other Parts Discussed in Thread: BQ24171
你(们)好
我对 BQ24171 VREF 规格有一个非常简单的问题。
BQ24171具有 带热敏电阻的 TS 功能,该 Vcc 上拉电源由 LDO Vref 提供。
客户检查了 Vref LDO 规格。
VREF 稳压器
VREF 稳压器电压 AVCC > VUVLO,无负载 最小值:3.267V 典型值:3.3V 最大值: 3.333V
此 VREF 电压规格条件为"空载"。
但该电流限制规格
VREF 电流 ~最小值:35 μ A 最大值:90mA
[问题]
您能告诉我们 负载条件下的 VREF 稳压电压规格。
由于 数据表 Vref *** 是“空载”条件。
实际上、VREF LDO 需要使用 热敏电阻的负载电流。
当 最小 电流为35 mA 至最大电流为95mA 时、请告知我们 VREF LDO 稳压规格。
* 为什么我提出这个问题。
我计算 了外部电阻器网络的热敏电阻电阻。
并检查 TS 电压精度和温度裕度。
如果 LDO Vref 电压随负载电流的变化很小、我们需要进行外部调整
电阻值。
请告诉我们此 VREF 电压规格与负载电流。
注意事项
日本的贾斯珀(Sugimoto)