This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:关于带负载的 BQ24171 VREF 稳压器电压规格

Guru**** 2811625 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625535/bq24171-about-bq24171-vref-regulator-voltage-spec-with-load

器件型号:BQ24171

你(们)好  

 我对 BQ24171 VREF 规格有一个非常简单的问题。

BQ24171具有 带热敏电阻的 TS 功能,该 Vcc 上拉电源由 LDO Vref 提供。  

客户检查了 Vref LDO 规格。  

VREF 稳压器
VREF 稳压器电压 AVCC > VUVLO,无负载  最小值:3.267V 典型值:3.3V  最大值: 3.333V

此 VREF 电压规格条件为"空载"。

但该电流限制规格

  VREF 电流   ~最小值:35 μ A 最大值:90mA

[问题]  

  您能告诉我们  负载条件下的 VREF 稳压电压规格。

  由于 数据表 Vref ***  是“空载”条件。  

   实际上、VREF LDO 需要使用  热敏电阻的负载电流。  

  当   最小 电流为35 mA 至最大电流为95mA 时、请告知我们 VREF LDO 稳压规格。  

 *  为什么我提出这个问题。  

   我计算  了外部电阻器网络的热敏电阻电阻。

   并检查 TS 电压精度和温度裕度。  

   如果 LDO Vref 电压随负载电流的变化很小、我们需要进行外部调整

  电阻值。

请告诉我们此 VREF 电压规格与负载电流。

注意事项

日本的贾斯珀(Sugimoto)  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、三月、

    在他们的设计中、VREF 上连接了什么? 如果它们仅将 VREF 用于 ISET、ACSET 和 TS 引脚、则 VREF 上的电流不会太大。 他们可以使用 EVM 快速验证这一点。 许多设计已经使用这种设置 ISET、ACSET 和 TS 引脚的方法、没有任何问题。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Steven  

    非常感谢。

    是的、您的答案 是正确的。

    但客户希望知道此 VREF 电压最小/最大规格的 VREF 电流限制。

    我不知道他们为什么想要这个规范,他们要求 我们提供准确的答案。  

    我想他们想要确切地知道热敏电阻 温度的偏差。

    您是否具有当前  负载条件下的此 Vref 电压规格?  

    谢谢、尊重

    三月贾斯珀 ( 日本地区)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、三月、

    我在 EVM 上尝试过这种方法。 在35mA 外部负载下、VREF 从3.2966V 降至3.29V、相对于起始点仅下降0.2%。 这不是许多单位的统计数据、但它可能会让您了解它可以随负载变化的量。 不过、我认为35mA 负载不会为该应用提供正确的答案。

    实际上、如果它们不将 VREF 用于任何其他电路、我将不会从外部加载 VREF、因此充电器以正常运行、仅将 VREF 用于 ISET、ACSET 和 TS 引脚、VREF = 3.2966V。 该数字非常接近于空载。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Steven

    非常感谢。

    我向客户解释 此规格。

    他们了解此 规格是指。

    非常感谢。

    三月贾斯珀(日本地区)