This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER:导入系统文件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631419/fusion_digital_power_designer-importing-system-files

器件型号:FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER

您好!

我正在尝试 使用 Fusion Digital Power 设计器将系统文件导入到我的器件(TPS53622)中。 出于某种原因、 当我在  连接器件的情况下导入文件时、除 Iout OC 警告限制和 Iout OC 故障限制外、所有设置都与系统文件匹配。 但是、当我 以离线模式导入文件时、   包括 Iout OC 警告限制和 Iout OC 故障限制在内的所有设置都存在。  导出系统文件时是否缺少参数?

谢谢、

Fu Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我们正在寻找合适的人员来支持您的应用问题、您应该会在今天晚些时候看到响应。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    对于该器件、IOUT_OC_FAULT_LIMIT 和 IOUT_OC_WARN_LIMIT PMBus 命令仅具有间接 NVM 备份。 这两个参数都与编程的 IOUT_MAX 参数相关,该参数是一个8位值(1A/LSB),器件根据设计的最大预期输出电流在内部进行数字调节。 对于英特尔应用程序,此值对应于设计的“ICCMAX”值。  

    每次上电时、IOUT_OC_WARN_LIMIT 被恢复为 IOUT_MAX、IOUT_OC_FAULT_LIMIT 被恢复为1.25*IOUT_MAX。 在运行期间、您可以更改 IOUT_OC_FAULT 和 IOUT_OC_WARN 限制、器件行为将跟踪您编程的值、但在加电时、这些命令将始终基于 IOUT_MAX 参数恢复。  

    例如:如果您设置 IOUT_MAX = 100A、则在上电时、IOUT_OC_WARN_LIMIT = 100A、IOUT_OC_FAULT_LIMIT = 125A。 如果随后将 IOUT_OC_FAULT_LIMIT 更改为130A、器件将跟踪此情况(它将在130A 而不是125A 时触发 OCP)。 但是、除非您更改 IOUT_MAX 的值、否则即使您发出 NVM 存储操作、它也会在下电上电后返回到125A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Matt 的回答!! 您已回答我的问题。