主题中讨论的其他器件: ISO7742、
e2e.ti.com/.../BQ_5F00_Battery-Monitoring_5F00_Master_2600_-Slave-configuration.pdf
您好!
在我们的设计 BQ 系列(BQ76PL455A-Q1)电池监控 IC 用于感应和监控中、我们正在开发适用于 EV 应用的300V 电池管理系统。
我在主从配置中进行了澄清、在本例中、主板包含微控制器、2个从板包含总共6个电池监控 IC、如图所示。
所有电池监控 IC 均采用菊花链配置进行连接、请参阅下图并确认配置。 如果正确、您会建议哪一个 CAN 或 RS 485?
如果需要任何其他澄清、请告诉我。
感谢您的支持