This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:BQ76PL455A-Q1 -主从配置

Guru**** 2581425 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642775/bq76pl455a-bq76pl455a-q1---master-slave-configuration

器件型号:BQ76PL455A
主题中讨论的其他器件: ISO7742

e2e.ti.com/.../BQ_5F00_Battery-Monitoring_5F00_Master_2600_-Slave-configuration.pdf

您好!

在我们的设计 BQ 系列(BQ76PL455A-Q1)电池监控 IC 用于感应和监控中、我们正在开发适用于 EV 应用的300V 电池管理系统。

我在主从配置中进行了澄清、在本例中、主板包含微控制器、2个从板包含总共6个电池监控 IC、如图所示。

所有电池监控 IC 均采用菊花链配置进行连接、请参阅下图并确认配置。 如果正确、您会建议哪一个 CAN 或 RS 485?

如果需要任何其他澄清、请告诉我。

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Suriyaprakasam、

    总的来说、pl455的堆叠看起来不错。 这是典型的用例。

    我想您可能需要考虑对主器件/ CAN 配置进行一些更改。 如果不了解您的系统配置、我只能提出一些想法。

    如果您的设置中似乎需要 CAN 控制器以及 CAN 收发器、 据我所知、CAN 收发器无法从 CAN -> UART 或 UART->CAN 进行转换。

    一种替代方法是直接隔离 UART。 另一种选择是将 CAN 隔离到 MCU (可能将 MCU 移动到从板)、并将 MCU UART 连接到 pl455。 您可能对 pl455使用案例文档感兴趣: www.ti.com/.../slua785.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BQ_5F00_Battery-Monitoring_5F00_Master_2600_-Slave-configuration.pptx

    尊敬的 David:


    感谢您的回复。

    是的。 我同意您的观点、我们应该已经将 CAN 控制器与收发器一起使用了。

    由于主板中存在其他外设、因此我们无法将微控制器移至从板。

    您能否建议 将 ISO UART 器件型号用于与微控制器直接连接?

    谢谢、此致、

    Suriyaprakasam C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Suriyaprakasam、

    我使用了 iso7342 (我认为较新的改进版本是 iso7742)。 只要符合您对数据速率、隔离等级、功耗和正向/反向通道的需求(PL455需要2个正向通道、2个反向通道用于 TX、唤醒和 RX、故障保护)、就可以接受。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持和建议。

    是的。 我们可以在设计中使用相同的隔离器、它几乎符合所有要求、但我对主从器件配置的说明仍然很少。

    正如我先前在设计中提到的、微控制器将位于主板中、BMU 单元位于从板中。

    1)如果我们在主设备和从设备之间使用 UART (串行)通信、如何控制外部噪声。

    2)我们是否需要使用除隔离器之外的任何其他滤波器。

    3) 3)您以前是否使用相同的配置进行过测试?

    谢谢、此致、

    Suriyaprakasam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Suriyaprakasam、

    遗憾的是、这组问题实际上没有简单的答案。 这在很大程度上取决于您的系统噪声是什么样子、我无法预测这种情况。 您可以考虑使用屏蔽电缆。 另一个重要因素是两个板之间的电缆长度。 UART 也是一种单端通信协议、因此更容易受到共模噪声的影响。 老实说、我很少看到这个应用被使用。 根据我的经验、我看到隔离式 CAN 通过本地 MCU 进入从板、或者使用额外的 pl455作为通信网桥来利用差分菊花链通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    是的、我同意您的观点。 差分和菊花链通信是噪声环境中最可取的通信方式、但即使我想在主板中使用 CAN 控制器、在从板中使用 ISO CAN、它也会增加项目成本。

    我无法找到支持 UART 输入并提供 CAN 输出的 CAN 控制器。 您能不能建议我使用支持 UART 通信的 CAN 控制器。

    感谢您的支持和理解。

    此致、
    Suriyaprakasam C
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持。

    如前所述、我更喜欢采用菊花链主从配置来消除外部噪声。 请查找更新配置的附件、请查看一次并提供 youe2e.ti.com/.../Master-_2600_-slave-configuration.pptxr意见。

    我考虑了2个菊花链配置、因为 在菊花链应用中、BQ76PL455A 电池监控受到16 BMU 的限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suriyaprakasam、

    感谢 ppt。。。 这对我来说是完全有效的。

    那么,您打算使用>16个 pl455模块吗? 如果是、那么您给我的图表 就是您想要的。 如果使用 少于16个、您可以下拉至一个"字符串"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    感谢您的支持。
    是的。 我们计划使用16 BMU 以外的 Graeter。

    我会随时向您发送信息、以供进一步查询

    此致、
    Suriyaprakasam C