This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:使用 bq76940EVM、REGOUT 降至0V

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940EVM, BQ78350, BQSTUDIO, BQ76940, BQ78350-R1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630368/bq76940evm-regout-falls-to-0v-with-bq76940evm

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQSTUDIOBQ76940BQ78350-R1

您好!

我使用的是 bq76940evm、已连接14节电池、总电压为57V。 当我在7-8秒后按下并释放启动开关时、REGOUT 下降至零。 在此期间、REGSRC 保持17.7V、并在 REGOUT 为零时上升至18.7V (约1V)。

由于这个问题、bq78350关闭并且无法与 bqStudio 通信。  

请求故障排除帮助。

此致、
Vatsal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vatsal、

    电量监测计可能会发现电池缺失并关闭 AFE。  请参阅 EVM 用户指南第6.4节的最后一段。   

    为了模拟充电电流、您可以在 SRP 测试点提供几 mV 的电压。 与100欧姆板载电阻器搭配使用的1V 电源中的10k 电阻器通常工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM5295、

    根据第6.4节、在连接电池之前可以减少电池节数(通过将 AFE 电池映射设置为0x5FFF)。 当 AFE 电池映射配置正确时、问题是否仍然存在? 每次都需要仿真充电电流?

    谢谢、
    Vatsal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 SRP 上施加几 mV 电压时、工作正常、但监测计读数会产生误导、一旦移除 mV、REGOUT 再次降至零。 帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vatsal、
    这种情况下的预期原因是 AFE 电池映射与连接的电池不匹配。 一旦部件启动、监测计读取电池电压、发现电池电压低于关断电压并关闭监控器。 AFE 电池映射是电池的物理表示、而 bqStudio 中的显示是逻辑显示。 当监测计看到仿真充电电流时、它不会关断、因此您可以更改配置以匹配电池。 然后、移除仿真充电电流后、监测计将保持开启状态。
    例如、如果 AFE 电池映射设置为15个电池、则应为0x7FFF。 建议监护仪使用顶部电池、以便减少一节电池、监护仪应将其第14节电池输入短接、在 bqStudio 中、第14节电池的读数应约为0。 现在、14节电池的 AFE 电池映射可设置为0x5FFF。 重新启动监测计和 bqStudio 后、应该有14节电池显示电压。
    如果监测计配置中的其他因素导致关断、监测计专家可以提供更好的建议。 有时、重新编程固件会更容易重置所有参数、以了解您的启动位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在、我再次完成固件编程并将 AFE 单元映射配置为0x5FFF。
    令人惊讶的是、bqStudio 中的第15个电池电压似乎为零(而不是14)、而引脚 VC13和 VC14之间的测试点电压为零(快照电路)、而 VC15接地可读取完整的电池组电压。 采用相同的布置、基于 I2C 的 GUI fpr bq76940显示第14节电池的零电压。

    我的设置是否缺少某些内容? 帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vatsal、
    你说对了。 bq76940监控器(AFE)具有基于这些连接的物理连接和寄存器。 bq78350-R1监测计中的 AFE 电池映射配置寄存器会映射这些电池的物理位置、以便监测计可以在逻辑或顺序位置找到并使用它们。 bqStudio 显示逻辑顺序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、当我移除仿真充电电流时、仍然存在电量监测计关断问题。 我可以将 AFE 单元映射设置为0x5FFF。 建议故障排除步骤。 我只连接了电池、而没有连接充电器或负载。 我是否应该尝试连接全部15个电池以检查其工作原理?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vatsal、
    您将器件的关断电压设置为什么? 您是否按照 EVM 用户指南中的说明正确配置了监测计中的电池节数?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    关断电压设置为默认值1750mV。 我还可以根据 EVM 用户指南将 AFE 电池映射设置为。

    当移除仿真充电电流时、SMBus 连接在几秒钟后下降。 添加的图像供您参考。  正常模式运行时、PWRM 引脚上应该观察到什么?

    谢谢、
    Vatsal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vatsal、
    "Registers"选项卡中显示了哪些电池电压、它们是否稳定? 57V 电压应约为每节电池4070mV、高于1750。