This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:BQ27510-G3

Guru**** 2479835 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642760/bq27510-g3-bq27510-g3

器件型号:BQ27510-G3
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMBQSTUDIOEV2400

您好!  

Bq 27510存在一些问题。 我们将此电量监测计安装到我们的设计中、在某些器件上、SOC 计数出现问题。 电流、电压或温度计数没有问题。 但 SOC 图看起来存在一些问题(对于 R table 或 OCV 的示例)。

请提供建议吗?

此致、

Valeria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Valeria、

    这是一个非常有趣的结果。 为了便于我们分析数据、请附上与该图的序列1和序列2相对应的完整日志文件和 gg 文件。

    谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Valeria、
    除了 Bryan 的帖子之外、您是否使用 gpcchem 正确识别了 chem id、以及您是否在设备上对该 chem id 进行了编程? 您是否执行了学习周期?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    此电量监测计已集成到我们的设计中。 因此、我们可以记录寄存器状态、但您应该告诉我们、需要了解开关寄存器。 现在、我们只记录电压和电流。 我有包含此数据的 Excel 文件。 如果需要、我可以通过电子邮件发送。 关于化学成分、我们使用三星35E 电池。 我们在标准化学品列表中找不到这种电池、并采用了类似的化学成分。 在生产中使用新电池的设备中、SOC 计数正常、但在此设备上使用了大约一个月、情况发生了变化。

    此致、

    Valeria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Valeria、

    请从您的学习周期和 gg.csv 发送日志(包括所有电量监测计设置)。 要轻松获取 g.csv、请将 EV2300/EV2400连接到数据线和时钟线。 打开 bqStudio 并导出 g.csv。

    学习周期的日志将是 GPCCHEM 工具用于确定电池组 ChemID 的时间戳(以10秒为间隔)、电压、电流和温度读数。

    我已向朋友发送了一个请求、其中包含我发送文件的信息。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler