This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:TPS25942A:关于反向电流阻断功能

Guru**** 2537130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630247/tps25942a-tps25942a-about-reverse-current-blocking-function

器件型号:TPS25942A

尊敬的所有人:

 我们有一个 TPS2594A 测试来保护我们的应用电路。 当输入电压(使用 Power Suppry)为-6.0V 时、输出电压为-0.2V、输出电流非常低。

我们发现输入电路中存在大电流(几乎很快)、反向电流非常大。 此 IC (TPS2594A)是否正常?

此致、

盛华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shenhua、

    您是否尝试切换负电源轨? 当前的电子保险丝产品系列不支持。
    请问您的系统要求和终端设备。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rakesh:

    我明白了。 当用户切换负电源轨时、应用电路中是否有任何用于保护和关闭输入电源的 IC?
    我们打算为连接方向错误的电源的任何用户设计一个保护电路和电源自动关闭。
    在我们的系统中、我们有一个通过蓝牙接口进行门锁控制的应用。

    感谢您的善意支持。

    此致、
    盛华
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shenhua、

    如果用户反向连接电源、以下配置将有助于提供保护。 请告诉我这是否适合您的需求。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

     谢谢您的建议。 这是一种减少错误电源中反向电流的好方法。

    对于应用电路、我们有两个注意事项。 一个是正常运行时的低怠速电路另一个是反向保护、当用户连接错误方向的电源时。

    反向添加保护二极管后、灌电流(Vin/(R1+R2+R3)+Vin/Req)大于正常运行中的保护二极管(Vin/Req)。

    当运行反向电源且在正常模式下没有额外工作电流时、我们如何实现反向保护?

    此致、

    盛华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shenhua、

    使用和不使用保护二极管时的灌电流(空闲)是多少?
    我假设您的工作电压是6V?

    此致
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rakesh:

    我们希望我们的应用处于低空闲电流。
    当连接保护二极管的路径时,电流将在6V 功率下以空闲模式流至保护二极管。
    它将消耗额外的电流。 对吗?

    此致、
    盛华
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shenhua、
    是的、其他功率损耗相当于二极管压降*器件电源电流。

    此致
    Rakesh