请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65218 我们设计了基于 PMIC 的定制板
PMIC 输出 突然变为零、现在 DCDC4的输出达到2V、 在我们内部突然变为零
只要 PMIC 的 PB 按钮按下输出切换、并且任何输出都不会达到所需的电平
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.