This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:PMIC 输出在 PB 按钮按压时间切换并变为零

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640550/tps65218-pmic-output-toggle-and-become-zero-at-pb-button-push-time

器件型号:TPS65218

我们设计了基于 PMIC 的定制板

PMIC 输出 突然变为零、现在 DCDC4的输出达到2V、 在我们内部突然变为零   

只要 PMIC 的 PB 按钮按下输出切换、并且任何输出都不会达到所需的电平  

请 建议可能的原因  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Santosh、

    您能否告诉我们示波器屏幕截图中显示的引脚名称(通道1 =?、通道2 =?、通道3 = PB?)?

    示波器上的通道1上似乎存在会导致故障情况的强负载、因此 PMIC 其余电源轨会因故障而发生时序下降。 TPS65218专家应能够更好地说明 PMIC 器件内部发生的情况。

    您是否还有其他可与我们共享的文件、例如系统方框图/原理图/电路板文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、谢谢

    自2017年5月以来、我们一直使用同一电路板进行测试和开发。

    PMIC 输出电压突然出现故障、难以找出故障原因

    我们还有4个定制板、工作正常。

    我已经捕获了新的波形 PLS。 查找附加的图像。 除了 NAND 器件外、方框图几乎与 AM437x EVM 套件相似。

    波形  

    PMIC 电路-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Santosh、

    我检查了您的原理图、没有发现任何问题。

    您是否能够在 L4A 引脚的接地端放置一个散射二极管或100pF-300pF 电容器?

    此外、您连接到 PowerPAD 的过孔数量是多少?

    输出电容器与 PMIC 位于电路板的同一侧、是否靠近输出引脚?

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    同一电路板在2周前工作、现在我们通过 PB Press 对其进行供电  

    输入5V 下降、并且由于 PMIC 输出、高电平切换为低电平...& 低电平切换为高电平

    在 PB 按下后、PMIC 的输入5V 下降、而 PMIC 的输出则下降  

    这是否意味着 PMIC 器件出现故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Santosh、

    根据您捕获的波形、BUCK4似乎对地短路。

    我认为电路板上的其他东西更有可能发生故障并导致短路。 这是我的建议。
    1.探测 BUCK4输出以查看其是否接地短路。
    2.如果短路、请检查输出电容。 如果电容器损坏、它将显示为短路。
    3.如果未短接,请在 L4A 引脚的接地端放置一个散射二极管或100pF-300pF 电容器。

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我做了上述三个建议
    但问题仍然存在
    我的查询尚未解决。

    一个关键更新

    当 PMIC 输出 DCDC4电压在高电平和低电平之间切换时、输入5V 下降至4伏以下、再次上升至5V

    我想这是因为 PMIC 输出负载。

    如何测试 PMIC 的负载(过载)?

    或任何其他建议
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Santosh、

    只需确保、如果您使用肖特基二极管、您是否将阴极连接到 L4A 引脚? 我意识到我以前没有指定它。 此器件型号是 B230A-13-F 的理想选择

    如果您要测试输出是否过载、我可以通过两种方法来测量该输出。 遗憾的是、无法通过读取寄存器来轻松测试这一点。

    1.如果您有示波器电流探头,请切断 DCDC4与负载之间的线迹,并添加一根导线将其连接起来。 测量通过导线的电流。
    2.切断 DCDC4与负载之间的布线,并添加一个小电阻器连接它们。 测量电阻器两端的电压、以查找流经电阻器的电流。 请记住、电阻越小越好、因为它对负载的影响越小、但如果负载电流较高、电阻器需要具有相当高的额定功率。

    此外、您还可以尝试向输入端添加更多电容、看看这是否会修复输入电压的下降。

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    但在2周前、同一电路板在没有任何二极管或电容器的情况下工作。

    突然、它停止工作、现在根据建议、我连接了电容器、它又开始了
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Santosh、

    我很高兴听到您让这项工作正常。 我相信您看到的是 DCDC4上的大浪涌电流、这可能是由于接地不良/输出电容较大而产生的。 开关引脚上的电容器应将其固定。 我们明年初推出的下一个芯片修订版也解决了这一问题。

    谢谢、
    Nick