This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-FLYBACKEVM:输出电压设置

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431, LMV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631201/lm3481-flybackevm-output-voltage-setting

器件型号:LM3481-FLYBACKEVM
Thread 中讨论的其他器件:TL431LMV431

尊敬的所有人:

在 EVM 中、输出设置寄存器为3.83K (R16)和1.00K (R18)。
TL431的计算如下。
VZ = Vref x (1+R1/R2)+ Iref x R1
Vref=1.24V、Iref=1.5uA
VZ=5.98V
此电路板规格为12V 输出。
EVM 是否与原理图一致?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为 TL431的基准电压大约为2.5V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。
    我误解了它。
    该计算方法是 LMV431。
    谢谢
    PAN-M