Other Parts Discussed in Thread: TL431, LMV431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3481-FLYBACKEVM Thread 中讨论的其他器件:TL431、 LMV431
尊敬的所有人:
在 EVM 中、输出设置寄存器为3.83K (R16)和1.00K (R18)。
TL431的计算如下。
VZ = Vref x (1+R1/R2)+ Iref x R1
Vref=1.24V、Iref=1.5uA
VZ=5.98V
此电路板规格为12V 输出。
EVM 是否与原理图一致?
此致、
PAN-M