This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:用于 VBACKUP (D7)电源连接的引脚

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631229/tps65911-for-the-pin-of-vbackup-d7-power-connection

器件型号:TPS65911

您好!

对于 TPS659111的 VBACKUP 引脚,  +V3.3_SB 和+V3.3_RTC 电源均连接到该引脚 ,请参阅 下图。

此引脚是否有特殊要求? 如果我只使用+V3.3_SB、则在没有+V3.3_RTC 的情况下连接到它(例如、 删除 R692)?  移除 R692后、PMIC 是否有副作用?

当电源 适配器插入  时、+V3.3V_SB 始终开启、但当移除电源适配器时、我的板上将只有+V3.3V_RTC。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您在 e2e 论坛中的 TPS65911器件上发布您的问题。 此问题与相关器件非常具体、超出了我的专业领域。 我已将此问题分配给该器件的专家。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    名为"+V3.3_RTC"的电源轨是否连接到 TPS65911的 B5引脚(VRTC)?

    您的设计中是否有一个物理电池连接到"+V3.3_BAT"电源轨? 如果您有备用电池、这是唯一应连接到 TPS65911的 D7引脚的电池。

    TPS65911 (引脚 B5)的 VRTC 轨是一个电源输出、此输出能够接收来自 VCC7 VBACKUP 的电源。

    我的理解是"+V3.3_RTC""+V3.3_SB"都不应连接到 TPS65911上的 VBACKUP 输入(引脚 D7)。 此处只应连接备用电池。 您的原理图看起来像 VRTC 通过 R692连接到自己、这不是一个好主意。

    分配给此主题的 TPS65911专家可以确认我的解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这取决于您是否希望 RTC 功能处于备份模式。 VBACKUP 的功能是在主电池关闭时为 PMIC 中的 RTC 模块供电。 如果您想使用 RTC、我认为您应该使用+V3.3_RTC 电源、因为您说在移除电源适配器时仍将提供此电源。

    如果您在主电池关闭时不需要 RTC 功能、则任一电源都可以使用。 如果在 VCC7主电源关闭时 VBACKUP 未通电、则 PMIC 将失去所有 RTC 和时间状态。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解、谢谢 Karl。