This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562219:TPS562219频率高于规格

Guru**** 2588405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641996/tps562219-tps562219-frequerency-over-spec

器件型号:TPS562219

您好、先生:

导致 Tps562219切换超过规格的原因是什么?  

fs=730kHz 是合理的吗? 请帮助提供建议。

Vin=12v;Vo=3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Herme、

    原理图正常。 您可以上传布局吗?

    您能告诉我  有关测试 用例的更多详细信息吗? 例如加载?

    电容 CO192和输入电容的值是多少?

    此致

    Edwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin:

    Vin=12v;Vo=3.3V;Io=1.28A

    CO192=15p,输入电容=20U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hermes。

    原理图正常。

    您能否同时捕获 Vin、Vout、SW 波形?

    请上传您的布局。

    此致。

    Edwin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin:

    我无法上传布局文件。

    您能否提供邮件地址、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们通过电子邮件进行交谈。 我的电子邮件:

    edwin-zang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hermes、

    我回顾了布局、只有一个问题是 FB 迹线穿过 SW 迹线。 FB 可能会耦合噪声。 但我不确定这是根本原因。

    1、您发现频率更大的板有多少个? 是唯一一个板还是多个板?

    2、  您能否更换 IC 并重新测试频率?

    此致

    Edwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin:

    附件为 tps562219的2.5V 和3.3V 输出。

    黄色为12v 英寸

    输出青色

    紫色表示开关波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin:

     频率超过 规格是合理的? 频率范围是多少?

    1、您发现频率更大的板有多少个? 是唯一一个板还是多个板?

    板上具有3通道降压、Tps562209-5V;Tps562219--3.3V;Tps562219--2.5V

    2、  您能否更换 IC 并重新测试频率?

    所有通道的频率均超出 规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hermes、

    典型频率为650kHz。  730kHz 变化为 12%。 这是合理的。

    TPS562219 采用 DCAP2模式。 导通时间是恒定的、因此频率有变化。

    频率符合规格。 您 还有什么其他顾虑?

    最好的农家

    Edwin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edwin:

    客户想要了解合理的频率范围?
    仅限规格典型频率为650kHz、不带高/低线性?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hermes:
    根据 ATE 测试数据、我们只知道1.05Vout 的导通时间。 然后、我们可以计算出1.05Vout 频率。
    我们无法知道限制频率。 不同 Vout 电压下的频率不同。
    但我认为典型的频率为650kHz、20%的变化是合理的。

    此致。
    Edwin。