This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5150-Q1:在 Vout=5V 时为 ISHUTDOWN (VOUT)和 ISTANDBY (VOUT)

Guru**** 2560240 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5150-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631175/lm5150-q1-ishutdown-vout-and-istandby-vout-under-vout-5v

器件型号:LM5150-Q1

大家好、

我的客户考虑将 LM5150-Q1用于 汽车应用。
他想知道在 Vout=5V 时 ISHUTDOWN (VOUT)和 ISTANDBY (VOUT)作为基准。
如果您有这些值、您能告诉我吗?



此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    当输出电压为5V 时、器件无法保持待机模式。 如果输出电压低于调节目标、器件将进行开关以调节输出电压。 5V 时的 VOUT 引脚关断 Iq 通常为5uA~6uA。
    此致、
    EL