This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:电池连接时 BQ24650复位

Guru**** 2613445 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631008/bq24650-bq24650-reset-when-battery-connected

器件型号:BQ24650

您好!

我开发了 BQ24650充电器来为锂离子电池充电。 我遇到以下问题。

1.我通过调节 POT 来设置 VMPPSET 和输出电压。 连接蓄电池后、输出电压变为0.7V。 问题出在哪。

2.输出电压变化很大。 我是说我可以看到很多噪声。 我正在使用直流电源。 我甚至没有将其连接到太阳能电池板。 原因可能是什么。 我已经进行了2层设计。 实际上、EVM 具有4层设计。

请查找随附的原理图文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发送清晰的原理图捕捉图? 我无法读取标签 excep VIN、VREF、VCCA 和 CE。 所有其他标签显示为线条。 还请显示问题的范围捕获。
    您有 EVM 吗? 我们强烈建议您也在 EVM 上测试您的设置。 您还可以将原理图与用户指南中的 EVM 参考原理图进行比较。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查找完整设计的附件。

    我使用过您的 EVM。 我可以将 MPPT 电压设置为18.2V。 VBAT 16.8V。 当我连接电池时、VBAT 自动变为0V。 我仅根据 EVM 进行了设计。 电源复位后、如果未连接电池、则 VBAT 会上升至16.8V。

    e2e.ti.com/.../Charger.sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有有关此问题的范围捕获? 状态引脚上的电压是多少? 热插拔电池时、可能会出现电压尖峰或电流尖峰、从而触发 IC 的保护功能。