This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:TPS2373能否支持所有类型的 PSE?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631198/tps2373-can-tps2373-support-all-type-of-pse

器件型号:TPS2373

尊敬的先生/女士:

 

我们观察到一些与 TPS2373相关的问题。

-我们希望配置 TPS2373,以便能够检测所有类型的 PSE。

-我们已设置 RclsA = 63.4欧姆、RclsB = 90.9欧姆、以便我们可以检测所有 PSE 类型802.3af/at/bt

  -在测试期间、我们发现可以检测到 PSE 类型1-2 (15W)和类型2 (30W)。

-但是无法检测到60W PSE (4线对上的 POE)。

- PSE = Microsemi 9501GR (PD-9501GR/AC)。 规格

https://www.microsemi.com/products/poe-systems/pd-9501gr-ac#introduction -我们发现、将 RclsB 从0.9欧姆更改为63.4欧姆后、可以检测到 PSE。 但是、TPH、TPL、BT 值不会映射到数据表的表2中的任何配置。

 

我在这里连接 了 TPS2373引脚1 (VDD)和引脚4/5 (VSS1/2)之间测得的电压波形。

e2e.ti.com/.../TPS2373-POE-detection-issues.pdf

      

         

此致、
公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KPK、

    很遗憾、我确实看到了附加的波形。 我怀疑这是因为 Microsemi PSE 不是标准的(对于4线对操作)、它会影响 1/2功率级别的性能。

    请注意、我们的 TPS2373通过了1类和2类 SIFOS 测试。