This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65185:TPS65185 /启动问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630134/tps65185-tps65185-start-up-issue

器件型号:TPS65185

您好!

客户在其生产线上的几个样片中发现启动问题。 我想提供包括原理图在内的详细信息、那么您能否在个人资料中找到我的联系信息并发送电子邮件?

  • 他们将故障样本安装在 EVM 上、并可能复制此波形。
  • 它们仅更改了 EVM 上的一个外部组件(R10至39k:VDD=27V)
  • VIN=VIO=3.5V、PWRUP=VIO、VCOM_CTRL=GND
  • 它们可以在每480pcs 的9pcs 样本上看到相同的波形

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、

    当 VEE_D 和 VDDH_D 没有100nF 接地电容器或布局中有明显的电感时、它们的电荷泵似乎崩溃。

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick、

    EVM 的 VEE_D 和 VDDH_D 上有100nF 电容器、实际上是 C35和 C36。 最新原理图将在以下主题中上传。

    e2e.ti.com/.../1997848

    这意味着可以使用该 C35和 C36电容器看到该启动故障。 我希望进一步讨论离线问题。


    此致、
    Satoshi