This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3671:某些电路板上的输出电压错误

Guru**** 2767215 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3671

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630638/lm3671-wrong-output-voltage-on-some-boards

器件型号:LM3671

您好!

我们在 其中一个设计中使用 LM3671TL-ADJ/NOPB、其原理图附在下方。 输入电压为3.3V 输出电压为1.2V。 我们有一个非常奇怪的行为。 直到知道一切正常、我们在最后一批产品中发现、~30%的电路板无法提供正确的输出电压。 事实上、输出电压为~1V。 当器件的电流消耗很小~50mA 时、组件工作正常。 但是、当电流尝试达到~150mA 时、电压下降至1V。 我们更改了 PCB 上的组件、这些组件在电路板上出现故障、但电路板正常工作、维修后的电路板正常工作。 因此、这不应该是布局/设计问题、对吧? 由于故障电路板来自不同的元件卷盘、我们开始怀疑有问题的元件批次。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    原理图正常。 如果您可以共享您的布局、我也可以进行检查。 还请提供电感器的器件型号和供应商。

    LM3671是否可能在出现故障的电路板上出现焊接问题(未正确焊接 BGA 封装的焊球)?

    此致、
    伊沃

    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivo、

    感谢你的答复。 低于我的布局。 电感器是 Wurth  74479787222。

    不应存在任何汇编问题、例如:

    我们进行了一项试验性生产,~60个 PCB 正常工作。

    2.故障生产批次使用了新的 LM3671卷带

    我们采用了一个好 PCB 和一个坏 PCB。 我们更换了电路板上的 LM3671。 好变成坏变成好

    因此、我们几乎可以确定这是一个组件问题。

    Nikos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikos、
    感谢您分享布局和其他信息。 PCB 布局看起来不错。
    700mA 的电感器饱和电流可能微不足道、我想知道输出电压是否显示出更高的纹波。
    您能否提供良好和故障器件的输入电压、输出电压/纹波和电感器电流图?
    谢谢、
    此致
    伊沃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivo 目前我具有以下内容:

    1.故障设备:

    1.1电感器开关电压

    1.2.输出电压(在 OUT CAP 之后)

    1.3反馈

    1.4开关节点(蓝色)与输出电压(黄色)间的关系。 当电流增加且输出电压从正常(1.2V)降至不良(1V)时、开关模式会发生变化  

    已缩放:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.设备良好

    2.1开关电压

    2.2反馈

    2.3输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikos、
    感谢您的快速测量结果。
    在发生故障的器件上、转换器每2个脉冲显示一个非常短的开关周期。
    原因可能是电感器电流立即达到开关峰值电流限制阈值、从而停止开关周期。 因此、输出电压会下降。
    因此、您能否使用电流探头显示电感器电流。
    此致、
    伊沃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们焊接了一个具有更高 SAT 电流~1400mA 但仍然相同的电感器。
    我们测量的开关电流(rms)为~200mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否仍然显示电感器电流的波形?

    您在 Vout 上看到的纹波是否与在反馈引脚上看到的纹波相同? (Vout 看起来非常干净、没有纹波、但在重新计算 FB 引脚上的60mV 纹波时、Vout 应该为100mA)。

    我想仔细检查您的布局:

    与顶层进行比较时、蓝色层必须水平翻转-低于我的操作吗? 请确认。

    较大蓝色区域的电势是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    排印错误:需要说输出电压上应该有100mV (而不是 mA)的纹波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对布局的响应。 您所说的其他内容都是正确的(关于布局)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们无法使用设置来测量开关电流。

    下面是在不良 PCB 上使用交流耦合测量 FB 节点和 Vout:

    这是一个良好的 PCB:

    在不良 PCB 上、输出稳定(尽管1V 时错误)、而 FB 有这种钳形、这是非常奇怪的。 由于 FB 是 LM3671的无源输入(对吗?) 该振铃来自何处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、FB 输入是无源的。 因此、该纹波也应在 Vout 上。 测量故障 PCB 上的 FB 引脚时、探头是否可能发生接地漂移?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivo、

    没有没有发生地面移动、我们对此已进行了验证。

    我们的所有测试、尤其是将发生故障的 LM3671移至良好 PCB 的测试、都是邮件幻想组件。 我们已开始调查好批次和坏批次的标记。 因此、是否可以帮助我们解决这个问题。 具体而言、让我们知道组件上的标记意味着什么。

    我们有一批产品、其中所有的 LM3671都很出色、标记如下:

    55 E

    具有大量故障 LM3671的批次具有标记:

    54 E 和48 E

    我们还有一个密封卷带、尚未与以下器件配合使用:

    KB E.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikos、

    感谢您查看此内容。
    我能问您提供一个最终测量值吗:电感器电流与 SW 引脚的图。
    如果您需要有关如何执行此操作的建议、请告诉我。
    同时、我将检查标记以及后续步骤。

    谢谢、
    伊沃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其他注意事项:

    在我们看到故障的生产批次上:
    PCB 采用相同的制造工艺
    2.装配体来自同一装配线。
    我们使用的 LM3671的标记为54 E 和48 E。我们只看到54 E 的故障
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、请帮助我完成此操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会给您发送一封电子邮件以继续讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、等待。