在第7.3.5章中、将 DS 更改为 TPS54332讨论了软启动电容器。 没有讨论放电电阻器。
功能方框图(7.2章)显示:
电荷通过2uA 恒流源进行。
放电通过 MOSFET 进行、源极线路中为2千欧。
在关断或钳位情况下、放电会跳闸。
此外、典型应用(第8.2章)指出:
R4= 1兆欧姆// C5软稳压电容
参考图12:
请记住、在上电期间、我们可能会有0-5V 的泵入 VIN。 对于2-6个序列、泵送频率为1-2 Hz。 因此、放电软充电对于我的理解至关重要。
问题:
在哪些情况下、由于内部预见到放电、需要使用该放电电阻器?