This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54332:是否需要引脚 SS 上软启动电容器的外部放电电阻器?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642971/tps54332-external-discharge-resistor-for-the-soft-start-capacitor-on-pin-ss-required

器件型号:TPS54332

在第7.3.5章中、将 DS 更改为 TPS54332讨论了软启动电容器。 没有讨论放电电阻器。

功能方框图(7.2章)显示:
电荷通过2uA 恒流源进行。
放电通过 MOSFET 进行、源极线路中为2千欧。
在关断或钳位情况下、放电会跳闸。

此外、典型应用(第8.2章)指出:
R4= 1兆欧姆// C5软稳压电容

参考图12:
请记住、在上电期间、我们可能会有0-5V 的泵入 VIN。 对于2-6个序列、泵送频率为1-2 Hz。 因此、放电软充电对于我的理解至关重要。

问题:
在哪些情况下、由于内部预见到放电、需要使用该放电电阻器?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    很抱歉、描述令人困惑、 在 我以前的应用案例中未实现 R4。 这是数据表中有许多小错误或拼写错误的旧器件。 请勿使用 R4、谢谢。

    BRS、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 迄今为止,我非常感谢。


    问题:如果发生欠压或关断、软启动电容通过该内部 MOSFET 放电的最小电压(VDD)是多少?

    当 VDD 恢复到5V 时、这对于重新启动尝试至关重要。

    e2e.ti.com/.../2017_2D00_11_2D00_29-15_2D00_56_2D00_59.pdf

    PS:

    VDD 具有附加的6700uF ALEL 大容量电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    如果 EN 引脚悬空、则 UVLO 电压为3.5V、如果按照数据表的图12配置 EN 引脚、则 Vin_start= 4.95V、Vin_stop=4.5V。 根据公式1和2计算得出。

    BRS、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ryan。 最佳参考、Markus