This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LM25118:输出问题

Guru**** 2438690 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629860/webench-tools-lm25118-output-problem

器件型号:LM25118

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

会伙计们、

对于我的学校项目、我使用 LM25118将9-36 VDC 转换为12 VDC 2A。 在 Webench 的帮助下、我构建了一个电路。 但它不像我希望的那样工作。

当输入 为14VDC 时、 首先导体的负极侧电压(V_conductt_Ground)为12VDC (方波)。 但是、当我尝试测量输出电压时、我不会得到12 VDC、而是一个奇怪的信号。   输出电压 小于 Dan 1 V DC。  之后、我再次测量了 V_conducter_Ground)、但12 VDC 的方波消失了、代替了这是一个奇怪的信号。 有人能解释一下为什么?

我使用了下面的电路、VCCX 与接地相连。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您是否会发布一些波形以更好地了解问题? 什么是 V_conductt_Ground? 什么是 V_conduct_Ground?
    负责该设备的工程师现已离开办公室、下周他将回到办公室
    此致、
    EL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    会埃尔

     我对我所做的那种 fout 表示歉意。 我的意思是 V_EN感 器接地。 我今天发现 DE IC 已损坏。 这是我昨天看到的奇怪信号的原因。

    但是、更换 IC 时、我无法获得正确的输出电压。 EN 为什么 MOSFET 的开关频率不是300kHz?

    下面是我使用新 IC 测量的 SOM 波形。

    当输入为14VDC 时、Foto 1是降压 MOSFET 的 DE V_GS。

    Foto 2是输入为14VDC 时降压 MOSFET 的 V_DS。

    Foto 3是输入为14 VDC 时的输出。

    Foto 4是14 VDC 输入的 V_ENGICTOR _GROUND。

    此致、

    超时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    测量是在无负载的情况下进行的。 我在上次答覆中忘记告诉你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    WEBENCH 设计看起来不错。 您实际上是如何构建转换器的? 布局是否遵循数据表中的指导原则? 您的电路板上可能连接错误?

    谢谢、

    Garrett