请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122 您好!
我想设计一个具有负电压输入和正输出的电源。
电源轨如下所示、LM5122是否可以用作解决方案?
|
输入电压 |
输出电压 |
Imax |
|
-48V |
+12V |
53 A |
|
-48V |
+5V |
12A |
|
-48V |
+3V |
18a. |
此外、如果此解决方案有计算工具、请告知我。
感谢你的帮助。