This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:负输入至正输出

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, PMP20371

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642714/lm5122-negative-input-to-positive-output

器件型号:LM5122

您好!  

我想设计一个具有负电压输入和正输出的电源。  

电源轨如下所示、LM5122是否可以用作解决方案?

输入电压

输出电压

Imax

-48V

+12V

53 A

-48V

+5V

12A

-48V

+3V

18a.

此外、如果此解决方案有计算工具、请告知我。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以使用 LM5122实现正到负转换器。 输入和输出之间的差值需要低于 SW 引脚的绝对最大值100V、这正是此应用所需的。 此配置没有专用计算 器、但 PMP20371是此设计的良好起点。 由于输出电流要求较高(12V-53A)、此应用需要具有多个相位。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    为什么我们需要多相?

    我想知道 LM5122等控制器的限制在哪里、因为从我的理解来看 、如果控制器仅提供驱动 信号、如果 MOSFET 选择足够大、则不应存在额定值限制。

    它是否来自驱动电流控制器可以提供的电源?

    或者还有其他原因吗?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    多相意味着使用多个并联控制器在功率级之间均匀分配功率。 例如、在1kW 应用中、如果使用两个相位、则每个相位仅能看到500W 的功率。 这有助于减小动力总成组件的物理尺寸、并简化热管理。

    在控制器中、需要多个相位的原因通常与最大栅极驱动电流有关。 栅极驱动器电流与 MOSFET 上 VGS 的上升时间有关、这与开关损耗有关。 上升时间越慢、开关损耗越高。 内部栅极驱动器只能驱动如此多的并联 MOSFET、并将开关损耗保持在最低水平。 在高功率应用中、有时在低侧和高侧都需要多个 MOSFET。

    如果您有任何疑问、请直接与我联系。

    谢谢、

    Garrett