This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:OVPSET 抑制问题

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629667/bq24133-ovpset-rejection-issues

器件型号:BQ24133

使过压和欠压阈值正常工作时遇到问题。

我将分压器设置为在15.5V 时达到1.6V、但该电路仅允许高达12V 的电压。  我检查了 OVPSET 引脚上的电压、并看到1.2V 电压完全处于可接受的电压范围内。 如果我从低于12V 的电压开始、并将电压增加到超过12V、则不会检测到过压、电路正常工作。

我尝试更改电阻器以增大和减小范围、但我无法使电路接受超过12V 的电压。 欠压检测工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    热插拔适配器时、您是否有输入滤波器来消除任何过冲? 请参阅 EVM 上的 R4、R5和 C3。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实实现了输入滤波器。 请参阅随附的原理图屏幕截图中的 R31、34和 C38。 忽略5V 输入和 OVPSET 电阻器值。 我使用的是12V、R32和 R33分别为715k 和100k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到 AVCC 处的电压出现较大的尖峰(高达17伏)。 该尖峰会在每27ms 具有相同幅度的电压急剧下降。 在所附的照片中、亮黄色线是 AVCC 处的电压、而深黄色线是在输入处看到的波形。 输入电压来自电流限制为1.5A 的12V 台式电源(我尝试将电流限制调整为3A 并获得类似结果)。 电路仅消耗大约0.3A 的最大电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定这是否相关、但电池充电电流远低于它应有的值(约为 ISET 设置的限值的1/6)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀。 没关系。 明白了。 忘记向 MOSFET 添加电容以减小浪涌电流。 增加了一些电容、现在看起来不错。 感谢您的帮助。 但我仍然对充电电流有疑问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    很高兴知道你发现了这个问题

    充电电流有什么问题? VSRP-VSRN 上有多大的差分电压? ISET 上的电压是多少? 此外、还提供 viset 和 VSRN 的示波器截图。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISET 上的电压为250mV、但线路上有一些噪声。

    在主电源线馈送的稳压器频率下会产生25mVp-p 噪声。 该噪声似乎不会出现在充电感应电阻器上的电压中。

    ISET 上还有大约60mVp-p 的噪声、该噪声对应于电荷检测电阻器上的信号。 电荷检测电阻器上的电压具有突发电压振荡。 振荡的振幅约为26mVp-p 振荡频率约为267kHz、突发频率约为17kHz。 我已经将这一点与50mVp-p 噪声相关联、因为它也在17kHz 的突发中发生、并且突发中的尖峰频率大约为535kHz、这是电荷电阻振荡频率的两倍、并与峰值和谷值保持一致。

    这是电流感应电阻器上的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christopher、

    我建议为 ISET 提供稳定的电压、看起来 ISET 和 VREF 上的噪声可能会导致您的问题。 请勿为 VREF 电容器使用有噪声的 GND、确保其不会超过任何高电流开关走线或电源接地。

    强制在 ISET 上施加一个电压、然后查看该电压是否与它应该表示的充电电流相对应。

    此致、
    Steven