This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:要输入的互连电阻值

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z50EVM-561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/643261/bq40z50-r2-interconnect-resistance-value-to-enter

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件: BQ40Z50EVM-561

你(们)好。

使用 BQ40Z50EVM-561作为电池连接目标、请帮助我确定要输入的电池1..4互连电阻值 (请参阅 slubk0a bq40Z50-R2 TRM 第230/267页)

如果电池互连电阻分布如以下电路图所示:

非常感谢!

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    互连电阻是串联电池与电池组 PCB 高电流路径之间的电阻、而不是与监测计之间的滤波器电阻。 在上面的示例中、互连电阻是
    电芯1:10m
    电芯2:10m
    电池芯3:40米
    电池芯4:0m
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Damian:

    我有点困惑、根据 slubk0a bq40Z50-R2 TRM 第230/267页、它的内容如下:
    电芯1互连电阻:这是用户输入的表示互连的互连电阻值
    负电源轨与电芯1底部之间的电阻(我的 Take 为 r1=10m)、加上
    从第一个电池底部到监测计的连接的互连电阻(我的接受是
    R1=10m)。
    电芯2互连电阻:这是用户输入的表示互连的互连电阻值
    电芯1顶部和电芯2底部之间的电阻(我的取值为 R2+R3=20m)、加上
    从电池2底部到电量监测计的连接的互连电阻(我的要求是
    R3+R4=110m)。
    电芯3互连电阻:这是用户输入的表示互连的互连电阻值
    电芯2顶部和电芯3底部之间的电阻(我的取值为 R5+R6=20m)、加上
    从电池3底部到电量监测计的连接的互连电阻(我的要求是
    R5+R6+R7 = 120m)。
    电芯4互连电阻:这是用户输入的表示互连的互连电阻值
    电芯3顶部和电芯4底部之间的电阻(我的取值为 R8+R9=20m)、加上
    从电池4底部到电量监测计的连接的互连电阻(我的要求是
    R10=100M)。
    我们是否可以在 TRM 中重新确定描述的阶段?

    如果如上所述、仅应考虑大电流路径的互连电阻、则应按如下方式更改电池互连电阻:
    a)。 与电池1的电压读数相关的 J1 1N 和 J2 1P 为 R1+R2=20m (输入为电池1互连电阻)
    b)。 与电池2的电压读数相关的 J2 1P 和 J3 2P 为 R3=10m。 (输入为电芯2互连电阻)
    c)。 与电池3的电压读数相关的 J3 2P 和 J4 3P 将为 R5+R6+R8+R9=40m。 (输入为电芯3互连电阻)
    d)。 与电池4的电压读数相关的 J4 3P 和 J5 4P 将为 R11=10m。 (输入为电芯4互连电阻)

    请提供您的指导。

    非常感谢!

    Daniel Yu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    互连电阻位于每个电池的电压感测节点之间。 它有助于监测计根据流动的电流、互连电阻和测量的电压评估实际电池电压。 R4、R7和 R10不是互连电阻的一部分。 它们将进入 RC 滤波器网络以进行测量仪表电压感应。 根据您的图、下面显示了单元互连、这与上面的 A、B、C 和 D 保持一致。 很抱歉、我误解了您的上图。

    单元格1:R1+ R2
    单元格2:R3
    电芯3:R5 + R6 + R8 + R9
    Cell 4:R11