This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3423-Q1:LED 电流高电压容差

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630827/lm3423-q1-led-current-high-voltage-tolerance

器件型号:LM3423-Q1

您好!

您能告诉我在工作范围内的容差低于值吗?

在数据表中、只有典型值。

最小值和最大值是多少?

OCP 被描述为比调节设定点高30%。

Csh 的范围为1.21V~1.26V、LED 高电流为1.6V。

因此、即使是1.6V、也没有容差、1.21V 时为32%、1.26V 时为27%。

 

我的计算是否正确?

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您的计算正确。 不过、我不确定1.6V 的容差。 我将检查它。 如果有数据、我们可能能够提供一些限制、但不能保证这些限制或将其添加到数据表中。 我会告诉你。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我从产品中获得了一些数据、由于这些数据不是生产测试、因此无法保证这些数据。 但是、根据量产数据、最小/最大限制应该在以下范围内:

    室温:1.55V/1.65V

    过热范围:1.525V/1.675V

    这些数字包含了一些保护频带、就像任何限制一样、因此它们可能会更严格、但同样、对这些数字没有保证。 但愿这有所帮助。

    此致、

    克林特