This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:在充电终止后、不会设置 OCVTAKEN 标志。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631050/bq34z100-g1-ocvtaken-flag-not-being-set-after-charge-termination

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100

我目前正在为以下电池组执行学习周期:

LiFePO4电池、15节串联、每节电池标称值为3.2V、40Ah 容量

配置 BQ34Z100-G1后、我执行了以下学习周期:

1)从充满电的电池开始(放松几个小时)、已启用。 几分钟后、OCVTAKEN 切换为高电平。

2) 2)蓄电池放电至终止电压、断开负载。 在设置 OCVTAKEN 之前、允许电池组放松。

3)已充电的蓄电池、直至达到锥形电流。 设置 FC 位。 已从电池组断开充电器。 BQ34Z100进入静置模式、等待 OCVAKEN 置位。

已经过去了将近36个小时、但 OCVTAKEN 标志仍然为低电平。 我想问什么可以阻止 OCVTAKEN 位切换。

此时、学习状态已处于05、最大误差为3%。

随附的是学习周期的 gg 和日志文件。 谢谢!

PS:我还尝试了学习周期、在此周期中、过程从放电的电池开始、但同样的问题会出现。

e2e.ti.com/.../Learning-Cycle-data.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、
    更新状态变为05表示 Qmax 已学习。 您已经获得了所需的两个 dod0点、这就是 Qmax 更新的原因。 您应该继续执行下一个步骤、即放电阶段、使用 c/5和 c/10之间的恒定电流值、更新状态将变为06。

    确保根据并联的电池节数正确地对设计容量进行编程

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、还可以。 我想、在我进入放电阶段之前、我必须等待 OCVTAKEN 位切换。

    至于设计容量、电池组仅由15节串联电池组成。 我将尝试对电池组放电、然后查看所学状态是否更改为06。 谢谢!