请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-G1 主题中讨论的其他器件: BQ34Z100
我目前正在为以下电池组执行学习周期:
LiFePO4电池、15节串联、每节电池标称值为3.2V、40Ah 容量
配置 BQ34Z100-G1后、我执行了以下学习周期:
1)从充满电的电池开始(放松几个小时)、已启用。 几分钟后、OCVTAKEN 切换为高电平。
2) 2)蓄电池放电至终止电压、断开负载。 在设置 OCVTAKEN 之前、允许电池组放松。
3)已充电的蓄电池、直至达到锥形电流。 设置 FC 位。 已从电池组断开充电器。 BQ34Z100进入静置模式、等待 OCVAKEN 置位。
已经过去了将近36个小时、但 OCVTAKEN 标志仍然为低电平。 我想问什么可以阻止 OCVTAKEN 位切换。
此时、学习状态已处于05、最大误差为3%。
随附的是学习周期的 gg 和日志文件。 谢谢!
PS:我还尝试了学习周期、在此周期中、过程从放电的电池开始、但同样的问题会出现。