This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:TPS65131-Q1微调关断时间

Guru**** 2559680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636903/tps65131-q1-tps65131-q1-fine-tune-switching-off-time

器件型号:TPS65131-Q1

降级器、

我们的客户可找到 TPS65131-Q1数据表第20页。 在关闭时间的电压中、 我们是否可以 微调缩短关断时间?

谢谢、

此致、

C.T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 C.T.

    发生关断时间的原因是输出端没有负载、输出电压略高。 如果添加了一些负载、关断时间将会不同、因此、随着负载的增加、您可以微调关断时间。
    此外、如果 PSP 被禁用、切换也会不同。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brigitte

    感谢您的回复、除了我还有一个问题、

    如果将 VREF 上的旁路电容器从0.22uf 更改为1uf、是否存在任何副作用? ?

    如有、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    C.T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、C.T、

    如果将旁路电容增大到1µF μ F、则 VREF 电压应该没有问题。

    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、C.T、

    如果您对我们的答案满意、请单击"此问题已解决"进行验证。

    谢谢你。
    此致。
    Ilona