This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:VGH 电压计算器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641163/tps65150-vgh-voltage-calculator

器件型号:TPS65150

你(们)好,先生  

我知道吗?当 AVDD 为8.2V 时,TPS65150可以支持 VGH=22V?  

我在下图中看到至少需要使用 AVDD 8.8V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、启晓、

    双级电荷泵的总余量主要取决于您使用的二极管。 输出电流低于1mA、因此如果您使用大电流二极管(最好是散列型二极管)、确保压降为~0.2-0.3V、我认为您将有机会获得22V 电压
    但这需要在应用程序上进行验证。 请使用应用手册提供的方程。

    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、启晓、

    这是否回答了您的问题。 如果是、请单击"这可以解决我的问题"进行验证。

    谢谢你。
    此致。
    Ilona