Other Parts Discussed in Thread: TPS65132
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65132 尊敬的团队:
TPS65132何时可以开始通过 I2C 进行通信?
我的客户测试结果表明、只有当输入电压高于 UVLO 和 EN 上拉时、TPS65132才能与外部进行通信。
是因为该器件需要通过这两个因素启用吗?
谢谢
请求
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.