This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:TPS65132何时开始通过 I2C 进行通信

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/643450/tps65132-when-can-tps65132-starting-communicate-by-i2c

器件型号:TPS65132

尊敬的团队:

TPS65132何时可以开始通过 I2C 进行通信?

我的客户测试结果表明、只有当输入电压高于 UVLO 和 EN 上拉时、TPS65132才能与外部进行通信。

是因为该器件需要通过这两个因素启用吗?

谢谢  

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiquille、

    如果独立于 EN 引脚的状态超过 UVLO、则会激活 I2C 接口的内部振荡器。 这意味着、如果 EN 设置为低电平、您可以访问 I2C 通信。

    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ilona、

    感谢您的回复。
    我只是在 TPS65132LEVM 上测试这一点。 仅当 EN 中的一个上拉为高电平时、器件输出才会改变。
    下面是我尝试的顺序:

    1.上电->写入0x00 = 0Ah -> EN 上拉为高电平:VPOS 输出仍然为5.4V
    2.加电->写入0x00 = 0A h->写入0xFF= 43h-> EN 上拉:VPOS 输出仍然为5.4V
    3.上电->写入0x00 = 0A h->写入0xFF= 42h-> EN 上拉:VPOS 输出仍然为5.4V
    4.上电-> EN 上拉高->写入0x00 = 0Ah:VPOS 输出变为5V
    5.上电-> EN 上拉高->写入0x00 = 0Ah ->写入0xFF= 43h ->断电->上电-> EN 上拉高:VPOS 输出变为5V

    显示的结果表明、当 EN 被拉高时、寄存器只能改变。
    对于序列#5、是否存在设置与原始设计不同的默认值的风险?

    TPS65132W 的默认值为+-5.4V,但客户需要+-5.7V。

    谢谢
    请求
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiquille、

    我想说的是、当 VI>UVLO 时、您可以访问 I2C 接口、这意味着您可以对寄存器进行读取和写入。
    当然、输出级只能在启用时对编程做出反应。
    如果要更改器件的默认设置、则需要通过设置 Wed=1将所需设置从 DAC 写入 EEPROM。 这就是您在步骤5中所做的操作。
    通常要求客户具有其他默认输出电压、该电压可通过在器件中使用 EEPROM 来实现。 我不认为有任何风险这样做。

    此致。
    Ilona