This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:匀场电感器计算

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630007/ucc28950-shim-inductor-calculation

器件型号:UCC28950

您好!  

我正在设计18kW EV 充电器、我使用的是 UCC28950全桥电源电路。
我的问题是匀场电感器 LS 的计算  、我为电感器获得的值为负。

我将随附一个包含我的设计的输入/输出参数的 I 文件。  

e2e.ti.com/.../SHIM-INDUCTOR.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilia

    我通过 UCC28950 Excel 计算器运行您的输入/输出参数、它为我提供了-4uH 的匀场电感-这是否与您得到的负结果类似?

    变压器匝数比为0.56:1 -在此处使用 Excel 计算器时要非常小心。 计算器计算第25行中正确的匝数比(T1变压器匝数比=NP/NS)、但将其舍入到最接近的整数!。 在输入/输出比约为21:1左右(400V/12V)的情况下,这种情况就差不多正常了,但在400V/450Vout 情况下,N = 0.56:1是完全错误的!  您应该将单元格25C 中的值剪切并粘贴到单元格26C 中-我认为您不会这样做、但我只是在以防万一时提到它。

    无论如何、如果该值为负、则无需额外的匀场电感、因为有足够的能量来驱动 ZVS 转换- 4uH 漏电感值听起来也是一个合理的假设。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你

    我还有一个问题,因为我不会使用 SR,我将使用自适应延迟图52,第55页。 我是否可以将控制器 TOPLE、OUTF、DELF、ADELF、DCM 的这些引脚悬空、如果我不应该如何连接它们的话。 如果我不使用同步整流、ADELF 如何影响 CS。

    此致
    Ilia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ilia

    您应该使 outroute 和 OUTF 开路。 将 DCM 连接到 VREF -这会停止 SR 驱动信号、以便引脚上不会有信号。

    如果如前所述禁用了"路由"和"OUTF"、则应将 ADELEF 引脚连接到 GND 以禁用自适应延迟并防止引脚拾取噪声。

    我建议您不要让 Delef 引脚保持开路状态、而是通过允许范围(13k 至90k)内的任何位置的电阻器(例如47k 电阻器)将其连接到 GND。

    此致

    Colin