This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515-Q1:澄清了 UVLO 和 PWM 引脚

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629984/tps92515-q1-clarity-on-uvlo-and-pwm-pin

器件型号:TPS92515-Q1

大家好、

我正在阅读 TPS92515-Q1数据表第8.3.1节。 在第8.3.11.1节中、详细介绍了如何向 PWM 引脚施加 PWM 信号以进行调光。 然后、在第8.3.11.1节中、可以将 PWM 引脚用作调光的 PWM 输入或调整 UVLO 电平的迟滞。 我是否理解正确? 如果没有、您能解释一下吗? 如果是、那么我可以向该引脚施加 PWM 信号以进行调光并同时调整 UVLO 电平吗?

在第8.3.11.1.1节中、说明了电阻分压器如何设置 UVLO 锁定电平、第8.3.11.3节说明了 UVLO 电平适用的三个引脚。 如第8.3.11.1节所述、UVLO 电平的变化是否会导致所有3个引脚上的 UVLO 变化? 如果不是、UVLO 在施加电阻后的变化在哪里?

提前感谢您的帮助!

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    您可以根据需要同时使用 PWM 引脚设置 UVLO 和 PWM DIM。 您只需将肖特基二极管的阳极连接到 PWM 引脚并将信号应用到阴极、就可以在 PWM 信号中使用二极管或二极管、也可以使用 PWM 引脚接地的 FET、并使用 PWM 信号驱动 FET 的栅极。 UVLO 的设置方式与不使用 PWM 调光的设置方式相同。

    使用 PWM 引脚的 UVLO 设置是独立的。 无论您将其设置为引导电平、VCC UVLO 电平始终设置为电气特性中给定的值。 但愿这有所帮助。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    感谢您的支持! 由于 BOOT 和 VCC UVLO 电平为固定值、这是否意味着使用电阻器调整 UVLO 电平会影响 VIN 的 UVLO?

    谢谢、

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    使用电阻器的 PWM 引脚 UVLO 实际上是输入电压 VIN 的 UVLO 设置。 如果您将其设置为低于 VCC UVLO、则它将不执行任何操作、VCC UVLO 将处于显性状态。 如果您将其设置为高于 VCC UVLO、则 VIN UVLO 将为显性状态。 该器件在 VCC UVLO 以上将处于活动状态、但在越过您通过 PWM 设置的 VIN UVLO 之前、它不会开始开关。

    启动 UVLO 实际上只是运行期间的一种保护机制。 在 VCC UVLO 和 PWM 阈值均超过之前、BOOT 甚至不会充电。 然后、一旦 BOOT 充电超过其 UVLO 电平、该器件就会充电、并且该器件将开始开关。 这是有道理的、还是我把您弄糊涂了? 谢谢。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    对我来说很有意义! 然后、通过查看两个公式来确定 R3和 R2、用户似乎可以为这两个变量选择值、即 Vhyst 和 Vin-RISE_THRESHOLD。

    但在电气规格中、这两个变量似乎已经进行了规范。

    那么、用户设置是否会覆盖电气规格中的默认阈值和迟滞? 或者、用户选择是否需要处于这些规格的最小值和最大值范围内?

    谢谢!

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    EC 表中的值 适用于 直接在没有 UVLO 电阻器的情况下驱动 PWM 的情况。 迟滞来自导通的20uA 电源、并流经5k 内部电阻器(5k*20uA = 100mV)。

    如果您使用 UVLO 电阻器、迟滞将始终高于100mV、因此它将超过 EC 表中的100mV 规格。 20uA 的迟滞电流将经历更大的电阻。 因此、当将 UVLO 功能与 PWM 引脚配合使用时、EC 表规格变为非系数。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    感谢您的详细回答、非常有帮助! 很抱歉、有很多问题、但为了让我完全理解、用户为什么要选择自己的 UVLO 设置? 如果用户偏离了默认 UVLO 电平、他们会针对哪种合理的 UVLO 设置?

    再次感谢您的帮助!

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    这个问题让我意识到我所说的事情是错误的。 BOOT 将使用 VCC 充电、而不是等待 PWM 阈值。

    话虽如此、您之所以要将其设置得更高、是因为转换器可以正常运行、而不会出现任何奇怪的瞬态。 如果您的 LED 堆栈为15V、但未使用 PWM 引脚设置 UVLO、则当 VIN 低于 LED 堆栈电压时、器件将开始尝试切换。 如果 VIN 上升速度非常快、这可能不是问题。 但是、如果速度不是很快、开关将打开并保持开启状态、尝试达到峰值电流感应阈值。 但是、由于 VIN 低于 Vout、因此开关无法达到该值、直到 BOOT 放电为止。 您可以在启动 UVLO 进入和退出时获得振荡。 因此、尽管在任何情况下都不需要通过 PWM 引脚将 UVLO 设置为高于 LED 堆栈电压、但无论输入上升时间如何、它都将启动并始终平稳运行。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    有道理。 那么、查看等式13和14、您需要将 Vin-RISE_THRESHOLD 设置为高于 LED 堆栈最大电压、对吧? 然后、对于 Vhyst、我假设该值会随着 Vin rise 阈值的增大而增大、对吧?

    非常感谢您帮助我了解这些信息!

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    最大 LED 堆栈电压是您理想情况下希望将其设置为的最小值。 但实际上、输入电压范围是决定因素。 UVLO 可与其他任何东西一样帮助保护输入电源。 因此、通常您会将其设置为刚好低于预期的最小输入电压。 那么、迟滞在一定程度上取决于应用。 您通常需要至少2V 的迟滞、但如果您希望系统中的输入电压骤降、则可能需要更多的迟滞、以便它能够继续运行。 理想情况下、关断点仍高于最大 LED 堆叠电压、但只要您不介意 LED 电流在某个点下降、启动后就不必这么做。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Clint! 很棒的支持!