This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:适用于电子总线的汽车 BMS 解决方案

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: EMB1499Q, EMB1428Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630488/bq76pl455a-q1-automotive-bms-solution-for-e-bus

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件:EMB1499QEMB1428QBQ76PL455A

您好!

我有两个电池组、一个用于通过超级电容器实现即时功率输出、另一个用于正常驱动、它们为一个电机提供电源。  

1. TI 是否有两个电池组之间主动平衡的解决方案?

2.电池组和电机之间的双向隔离式直流/直流转换器。

电池组:396V、280AH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Che、

    EMB1499Q/EMB1428Q 芯片组描述了您要寻找的器件。 它们共同构成了隔离式直流/直流解决方案。 您可以学习 EM1402 EVM、TIDA-00817、TIDA-00239和 EM1401 EVM。

    bq76pl455A 和 EMB 芯片组可执行模块级平衡。