Other Parts Discussed in Thread: UCC2818A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC2818A 你好。
我使用 UCC2818A 制造了1200W 电源。
我们进行了测试以确认此电源的性能。 进行了噪声测试。
UCC2818A 停止运行。
此时、VREF 引脚= 0V
除非再次打开电源、否则无法恢复。
问题
问题1.
为什么操作停止?
是否有保护功能?
问题2.
是否可能发生闩锁?
谢谢你。