This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818A:有关操作的问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2818A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630582/ucc2818a-questions-about-operation

器件型号:UCC2818A

你好。

我使用 UCC2818A 制造了1200W 电源。
我们进行了测试以确认此电源的性能。 进行了噪声测试。
UCC2818A 停止运行。
此时、VREF 引脚= 0V
除非再次打开电源、否则无法恢复。
问题
问题1.
为什么操作停止?
是否有保护功能?

问题2.
是否可能发生闩锁?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能解释一下您执行的噪声测试吗?
    除非您的系统中有一些严重过载、否则 VREF 绝不能变为0V。
    您应该会看到 UCC2818A 的哪个引脚超过了其绝对最大额定值。
    如果是这种情况、IC 很可能会损坏、并且不会始终恢复。
    此致
    John