This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513:关于散热焊盘尺寸

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639899/tps92513-about-thermal-pad-size

器件型号:TPS92513

我有疑问。

我在28页上查看了数据表。

请告诉我下图中以红色显示的散热焊盘的尺寸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ozawa、您好!

    我没有看到任何图、但给出的焊盘图案显示了如何使散热焊盘足够大以实现容差、因此应该为1.83mm x 1.89mm。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克林特-桑

    感谢您的支持。

    我无法附加图像。 我很抱歉。

    请参阅附图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ozawa-San、您好!

    该尺寸应为1.89mm。 实际上、它在图片后面的一页或两页的数据表中具有焊盘尺寸。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我回复客户、但客户不满意。
    我的客户表示、
    「这是焊接金属掩膜的开孔尺寸吗?」
    我希望您看到下图。
    您对中间的直立部分有何看法?
    此致、
    Ozawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ozawa、您好!

    我看不到附加的任何图片、它们只是小的"x" 在任何情况下、这些都是阻焊层开孔的尺寸。 请参阅标题为"散热焊盘机械数据"的末尾附近的数据表部分。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、您可以在产品页面上的"质量和封装"选项卡下请求此项的 CAD 符号。 所有尺寸将与我们用于 EVM 的尺寸相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我很抱歉。
    我附上了数据、因此请进行检查。

    此致

    Ozawae2e.ti.com/.../thermalpad-shape.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ozawa、您好!

    第28页上的测量值是指具有容差(最小值/最大值)的 IC 的 DAP。

    第29页上的测量值针对 PCB 焊盘图案、该焊盘图案是每个方向上的最大 DAP 尺寸、以便所有器件能够正确焊接。

    我希望这能解释这种差异。

    此致、

    克林特