This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:硬件技术支持

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630310/lm3481-hardware-technical-support

器件型号:LM3481

大家好、

我已经使用 LM3481芯片设计了3.3V 至12V 升压转换器电路。但是当我测试电路时,我无法加载超过400mA 的输出负载。我连接了12V 直流风扇作为负载。

我在这里附加了我拥有的原理图设计。 请帮助我纠正此问题。 我使用了两个级来获得更大的输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您似乎将电路设置为以1MHz 运行、并且由于内部关闭计时器、转换器在该高频下可能没有足够的占空比。 您可以降低开关频率以获得更高的负载能力。 请使用 TI 在线设计软件 Webench 来帮助您修改设计。

    关于使用两个转换器来支持更高负载的方法、您不能简单地将两个转换器放在一起。 一个必须处于主器件模式、另一个必须处于从器件模式。 主器件处理反馈控制、而从器件只需遵循。 您需要将从器件 LM3481的 FB 短接至 GND、并将 COMP 连接至主器件的 COMP。 然后、可以将两个转换器的输出连接在一起以共享总负载。

    最好同步两个转换器之间的切换。 请参阅数据表。

    谢谢