This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源直流或交流输入

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630128/power-supply-dc-or-ac-input

早上好的团队!!!
我是一名工程师、在巴西的一家电子设备公司工作、负责仪器仪表。
我们使用 德州仪器制造的电子组件。
我们正在寻找电源的 PWM 开关组件。
我们希望组件的输入范围更大、以便电源可以在相同输入下以24VDC 和90VAC 至240VAC 的电压运行。 有可能吗? 如何使用在直流和交流电中都有效的字体?
如果可能、请让我指示 PWM 开关组件、以便我们可以在此处进行测试。
非常感谢您的帮助、我正在等待回答。
祝你度过美好的一天...
"抱歉、可能出现英文错误"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Claudio、感谢您在我们的论坛上发帖。

    请转发以下信息:
    1、输出电压是固定还是可变等
    2.最大和最小输出电流
    3.从输出电压到输入电压的隔离是必需的吗? 是否需要与24V 输入隔离?
    如果需要隔离、可以在隔离栅之后施加24V 输入吗?
    4.任何其他设计详细信息、这可以用于什么?

    在输入端采用全波桥整流器的设计可以采用交流和直流输入。
    问题将是24V 直流输入和240VAC (340Vdc)所需的占空比。

    我期待您的答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的响应。

    让我们来看看答案

    电压输出固定为5V

    2、最小电流为500mA、最大电流为1.5A

    3.是的,它应该被隔离,包括24V 直流输入。 必须隔离交流或直流输入

    4.我们是分析仪器的制造商,测量仪器的来源必须绝缘,以避免对运算放大器的电路造成干扰。 在行业中、这些仪器可按照 VAC 电源标准供电、也可在相同的电源输入中馈入24VDC。

    我希望我已经回答了您需要的所有问题、以便您可以帮助我解决这个问题。 非常感谢! 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Claudio、

    开始寻找电源设计的第一个地方是:

    搜索 TI 参考设计

    按参数搜索电源设计

    当我过滤输入电压范围时、会出现几个结果;

    输入电压范围

    最小24 (V)最大240 (V)

    这些都比 您所需的功耗更低、因此展示了我之前介绍的占空比问题。
    随附 Excel 导出文件。

    它们使用反激式拓扑来实现隔离版本。
    虽然可以像您一样创建更高功率的设计、但 TI 没有可用的设计。

    e2e.ti.com/.../Power_5F00_Design_5F00_Results_5F00_2017_2D00_10_2D00_06.xls

    WEBENCH 始终是电源设计的理想选择。
    我输入了17Vac (24Vdc)- 240Vac、 隔离式、5Voiut 1.5A、得到3个结果。
    所有反激式器件都具有变压器。

    变压器将是最关键的项目、其次是功率级组件。
    在 Webench 原理图中、单击变压器、并显示了有关选项的详细信息。

    我的 Webench 设计随附并共享、以便在线访问:
       e2e.ti.com/.../Webench-24Vdc_2800_17Vac_29002D00_240Vac-isolated-5Vout-1.5A.pdf

    您可以考虑 PoE 以太网供电设计的作用。
    CAT5上的 POE 通常为52Vdc、但有时会增加24-5V 的 AUX 输入电源。
    一次迭代是采用现有的5V 隔离式电源、墙面稳健、砖型等、并以 ORing 方式将其连接到变压器之后。
    您可以将24V 直流隔离式砖型连接到降压转换器中、以使5V 电压达到或与5V 主电压成对应的电压。

    ORing 电路允许主交流电源通过隔离型反激式提供5V 输出电压、或在移除交流电时由 AUX 电源提供5V 输出电压。
    5V 隔离式砖型需要您的安全认证。

    这将使您能够在5VAux 中使用通用的90-264VAC 5V 隔离式电源设计和/或。

    欢迎您发表评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的帮助、这是一个非常重要的问题、也是一个非常重要的问题。
    非常感谢!
    大家好。