This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:无法使用 LM5060驱动输入电压为48V 的高侧开关

Guru**** 2476455 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060, LM5069, TIDA-01168, LM5060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637638/lm5060-q1-not-able-to-drive-the-high-side-switch-for-48v-input-with-lm5060

器件型号:LM5060-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5060LM5069TIDA-01168

您好,

我们已将用于48V 侧总线的 LM5060用作输出保护器件。它是一种汽车应用。 我们使用两个 MOSFET (IPB180N10S402ATMA1)串联。

我们无法驱动这些 MOSFET,我们已强制停用 UVLO 和 OVP。  我还附上了波形,请帮助我们解决这些问题。 我还附上了原理图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghavendra、

    欢迎使用 E2E! 您能否重新上传波形和原理图?

    我建议查看我们  的 LM5060设计计算器。 该计算器将帮助确定原理图/MOSFET 是否正常。 该计算器还将解释 UVLO 为何停用 OVP。  填写计算器后、我们将能够进一步帮助您了解更多信息。  

    计算器所需的一些数据包括总 Cout (所有下游电容、包括直流/直流转换器中的 LC 滤波器)、负载参数、热环境(最大环境温度和 θ PCB 到环境温度)和完整 VIN 范围。  

    为了帮助您填写计算器工具、我们提供了视频教程。 视频介绍了如何逐单元格输入正确的值。 视频位于 此处。  

    如果您有任何问题、请告诉我、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Arthur:

    感谢您的回复,我们使用了 LM5060的设计计算器, 我们在原理图中进行了以下更改(见下面的附件)

    计时器= 3 363nF (220nF|| 100nF|| 33nF)

    R181= 2K (栅极串联电阻器)

    删除了 C145、C24 (在 OUT 引脚 PGND 之间连接)

    它运行了一段时间,我们尝试使用 OUT 和 PGND 之间的电容器对其进行测试,之后它停止工作。

    我们使用的是 IPB180N10S402ATMA1 MOSFET、具有200nC Qg 和2.5mohms

    有时我们会看到 nPGD 上的电压超过0.4V,这是否意味着它是由 VDS 故障延迟引起的?

    另外,在 TIDA-001168原理图中 ,47nF 用于计时器,用于48V 侧保护,建议使用

    我们是否可以强制停用 UVLO 和 OVP 以及 TEST、或者强制 禁用 UVLO 和 OVP。

    此致、

    Raghavendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghavendra、  

    我看了提供的原理图、您的 UVLO 和 OVLO 阈值在48V 工作电压下设置不正确。 OVP 当前设置为约25V、而 UVLO 则设置为约7.22V、对于48V 应用而言、该值较低。 当 FET 电压从7.22V 上升至48V 并且 dV/DT 发生变化时、这可能会导致浪涌事件。  

    我建议测试20V 的电流设置、看看它是否适用于当前 UVLO 和 OVLO。 如果它工作正常、那么我们知道电路设置正确。 之后、计算不同的 UVLO 和 OVLO 电阻值、并确保它们在输入电压范围内工作。  

    如果您有任何问题、请告诉我、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    我们尝试使用12V 电压时,还强制 UVLO 为高电平,将 OVP 设为低电平(禁用 UVLO 和 OVP)。 工作正常。
    MOSFET 有时会增强至2V 但不完全。根据数据表(47nF--68nF)中的建议更改了计时器值。 为了进行测试、我们还尝试了具有低 Vgs (th)的 MOSFET、但它没有帮助。
    其他原因可能是什么?

    谢谢、此致、
    Raghavendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    以上查询可用的任何更新。

    此致、
    Raghavendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghavendra、  

    对拖延表示歉意。 因此、即使在 UVLO 和 OVP 被禁用的情况下、该器件也不能在12V 电压下工作?

    如果 MOSFET 未完全导通、则可能是栅极增强问题。 您驱动下游的负载类型是什么、您的输出电容是什么? 我将您的信息自己放入计算器中、一切似乎都是正常的、因此您处于 SOA 和正常运行条件下。  

    我们能否获得一些与数据表第25页中的示波器截图相似的示波器截图? 这将更好地说明 FET 为什么不导通。

    谢谢、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    感谢您的回复,我们的48V 断路器正在工作,我们遵循了 LM5060计算器,更改了 Ctimer =100nF,Cgate =4.7nF,并在输出中添加了10uF。 感谢您的支持。

    谢谢、此致、
    Raghavendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    关于 TIDA-0068文档、需要在12V 和48V 电流组之间实现500VDC 的隔离或电隔离。 我们正在为汽车应用设计太阳能转换器模块,它应该符合 LV148。 请建议。

    谢谢、此致、
    Raghavendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:


    未连接负载时,48V/12V 电路中断会产生罚款,但在连接负载时会关闭栅极(4.8欧姆)。 Rs (限流电阻器)为14K 欧姆。 请建议。


    谢谢、此致、
    Raghavendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raghavendra、

    您能告诉我您所指的 TI 参考设计吗? 我不熟悉你提到的那个,但我可以研究一下。

    谢谢、
    Arthur
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:
    我正在阅读 TIDA-0068文档、请确保在12v 和48V Galvani Group S 之间实现500Vdc 的访问
    此外、当我们在12v 和48V 网络上连接负载时、LM5069器件不会驱动栅极、请建议使用。

    谢谢、此致、
    Raghavendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    我指的是 TI 的 TIDA-0068,此设计是否符合 LV148标准,即12V 和48V 组之间的隔离为500VDC (泄漏电流<1uA)。 请建议。

    此外、当 OUT 引脚上未连接任何负载时、LM5060也会工作;当 OUT 引脚以500mA 的负载连接时、栅极不会失效。 请建议我们对此感到惊讶。

    谢谢、此致、
    Raghavendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    小拼写错误,请将 TIDA-0068更正为 TIDA-01168

    此致、
    Raghavendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghavendra、  

    对于 TIDA 问题、我建议使用另一个 E2E 主题、我不熟悉 TI 参考设计。  

    关于 LM5060-Q1、您是否正确更改了 OVP 和 UVLO 阈值? 如果是、那么我认为问题可能是您的计时器电容。 您能否连接器件打开/关闭的波形并在计时器引脚上连接示波器? 我猜、只要启用 FET、器件就会锁存、但我需要检查一些波形。 还包括波形上的输入电流和输入/输出电压。

    谢谢、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    很抱歉耽误您的时间,我指的是 TIDA-0068。 请提供有关如何在12V 和48V 组之间实现电隔离的更多信息。

    谢谢、此致、
    Raghavendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghavendra、  

    遗憾的是、这不是该问题的正确论坛帖子。 我不熟悉 TIDA-0068、无法为您提供帮助、您需要在 E2E 上发布另一个论坛帖子、以便有人帮助您进行电隔离。  

    如果您有任何有关 LM5060-Q1的具体问题、请告诉我。  

    谢谢、

    Arthur