This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175驱动紊乱 μ A

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638313/lm5175-lm5175

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: LM5176
谢谢:μ A
  我遇到的问题分两种电路来描述 μ A
一:TI推荐电路,参考webbench。输入电压16V~40V,输出21V μ 7A电路。μ s
   1 μ A:输入16V,输出21V,输出电流加大到6.4A时,LM5175会损坏。如附件图16V输入,21V6.4A输出的各位置波形。
   2 μ A/3.5A:输出21V,输入电压从16V加大到19V时,LM5175会损坏。如附件图19V输入,21V3.5A输出的各位置波形。
由于在第一种状态内发现,在6.4A负载时,左边上管和下官驱动有变化。为了排除问题,故先看boost状态是否正常。所以有了第二种情况:μ A
二:(TI推荐电路,参考webbench输入电压16V~40V,输出21V μ 7A电路)这个电路的基础上,并把左上管DS短接、左下管取掉。图形见对应附件 μ s
   1 μ A:输入16V,输出21V,空载,左下管和左上管互补导通,左下管和右下管某些时候同时导通。(不符合我们对BOOST的理解:认为左下管不应该导通,左上管应该长通)。
   2:输入16V,输出21V,1A负载,左下管关闭,左上管长通,右下管脉冲导通关闭。(符合我们对BOOST的理解:认为左下管不应该导通,左上管应该长通)。μ A
   3:输入19V,输出21V,1A负载,左下管和左上管互补导通,左下管和右下管某些时候同时导通。(不符合我们对BOOST的理解:认为左下管不应该导通,左上管应该长通)。情况跟空载相近。μ A
损坏之前伴随着啸叫,没有发热现象,经常坏LM5175和左上管和左下管。μ A
顶层:μ A
中间层:μ A
底层:μ A
底层-镜像:
采集的波形:μ A
第二电路:输入16V输出21V1A负载黄色(20倍衰减)为HDRV1蓝色为LDRV1:μ A
第二电路:输入16V输出21V1A负载黄色为LDRV1蓝色为LDRV2 μ A
第二电路:输入16V输出21V空载黄色(20倍衰减)为HDRV1蓝色为LDRV1 μ A
第二电路:输入16V输出21V空载黄色为LDRV1蓝色为LDRV2 μ A
第二电路:输入19V输出21V1A负载黄色(20倍衰减)为HDRV1蓝色为LDRV1 μ A
第二电路:输入19V输出21V1A负载黄色为LDRV1蓝色为LDRV2 μ A
第一电路:16Vin-21Vout6.4A-Vboot1_sw1
第一电路:16Vin-21Vout6.4A-4 μ 蓝色为Vboot2 μ sw2黄色为右上管Vgs
第一电路:16Vin-21Vout6.4A 蓝色为左上管Vgs μ 黄色为坐下管Vgs
第一电路:19Vin - 21Vout3.5A-Vboot1_sw1
第一电路:19Vin - 21Vout3.5A -蓝色为Vboot2 μ sw2黄色为右上管Vgs μ m
第一电路:19Vin - 21Vout3.5A -蓝色为左上管Vgs -黄色为坐下管Vgs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前在旅行。  我们将在明天回顾并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的

    此致

    Neil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。 我查看了您的原理图和布局、发现您未遵循数据表中提供的布局指南。 例如、右侧高侧 FET 的栅极驱动走线和返回走线不会靠近并排放置、而是在开关节点上进行广泛隔离。 这将影响驱动器性能。

    LDRV1和 LDRV2绝不能同时提供驱动脉冲。 在您的电路上看到它真的很奇怪、IC 似乎有某种程度的损坏。 您是否更换了 IC、如果仍然显示重叠的驱动器信号、则可以看到它?

    在19V 输入电压和21V 输出电压下、IC 可能处于 Buck-Boost 转换模式、即降压和升压桥臂将交替切换。 但它不应像您在这里显示的那样。

    如您所知、我们最近发布了 LM5176、它几乎与 LM5175引脚对引脚兼容:您只需更改 RT 电阻即可保持相同的开关频率。 LM5176是 Lm5175的改进版本、具有更高的抗噪性能。 将现有电路板上的 LM5175替换为 LM5176可能会解决您当前看到的许多问题。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴看见你的回复 μ A
    1 μ A:目前HDRV2驱动走线虽然不理想,但是波形暂时没有出现错误。
    2:更换IC,并查看过,还是有问题。μ A
    3:你的建议是换成LM5176对吧。μ A
    谢谢。μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 μ A

    1 μ A、:我换了LM5176在输入电压超过Vout电压时,还是会出现紊乱。μ A

    2:能否详细讲解下这个IC的工作方式,详细到各个MOS的开关和电感中的电流方向。因为我发现,在升压进入降压时,电感电流方向会反相或者180°相移。μ A

    3:请求比LM5175datasheet更详细的讲解。μ A

    4:请问还有谁成功的使用过LM5175或者LM5176。能否给个联系方式咨询下。因为这个IC周围器件很少,不需要调试太多。我觉得是否是IC本身有问题。μ A

    谢谢 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 μ A

      我调试了下,LM5176效果好很多了。没有了LM5175哪些问题了。μ A

    但是我还是有一点问题:μ A

    输入超过28V时,输出电流最大到4.9A能稳定工作,但是超过5A,就会出现不稳定。μ A

    波形如下:μ A

    黄色为SW2对GND波形,蓝色为SW1对GND波形。μ A

    输入超过28V后,都有这个状况。μ A

    请帮我分析一下,谢谢。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们也出现类似问题,是换成LM5176直接有改善吗?需要什么配置吗?μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还是不行 μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次对感恩节假期期间因不上班而出现的延误表示遗憾。

    SW1应在降压模式下继续开关。 但是、您的波形显示它间歇性停止开关。   

    有几种可能导致此类异常开关行为。  您是否监控了 SW2?  以及输入电压、看看在发生这种异常行为时它是否会波动? 您能否拍摄一张显示输入电压、输出电压、SW1和 SW2的示波器图片?

    此致、

    Yohao Xi、 系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦,好的,我再观察下,谢谢 μ A

    非常感谢 μ A