主题中讨论的其他器件: LM5176
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好 μ A
1 μ A、:我换了LM5176在输入电压超过Vout电压时,还是会出现紊乱。μ A
2:能否详细讲解下这个IC的工作方式,详细到各个MOS的开关和电感中的电流方向。因为我发现,在升压进入降压时,电感电流方向会反相或者180°相移。μ A
3:请求比LM5175datasheet更详细的讲解。μ A
4:请问还有谁成功的使用过LM5175或者LM5176。能否给个联系方式咨询下。因为这个IC周围器件很少,不需要调试太多。我觉得是否是IC本身有问题。μ A
谢谢 μ A
再次对感恩节假期期间因不上班而出现的延误表示遗憾。
SW1应在降压模式下继续开关。 但是、您的波形显示它间歇性停止开关。
有几种可能导致此类异常开关行为。 您是否监控了 SW2? 以及输入电压、看看在发生这种异常行为时它是否会波动? 您能否拍摄一张显示输入电压、输出电压、SW1和 SW2的示波器图片?
此致、
Yohao Xi、 系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI