This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:SRP 引脚和 SRN 引脚上的串联电阻器

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642569/bq25700a-series-resistor-on-srp-pin-and-srn-pin

器件型号:BQ25700A

您好、支持团队、

数据表如下所述;

SRP 和 SRN 上的10Ω Ω 串联电阻器用于在电池组反向插入连接器时提供保护。

最近、每节电池的电压为4.40V/节。 因此、如果电池结构为4节、则充电电压为17.6V。

 10Ω 1.76A (=17.6V/μ s)按如下方式从 GND 流向 SRN 或 SRP、10Ω Ω 串联电阻器是否能够防止 IC 损坏?

此外、我还想知道可流经内部二极管的最大电流。

谢谢

T.Yokura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SRP 或 SRN 引脚 应被1.76A 损坏。

    对于实际电池应用、电池组内部 短路保护电路可能会在 SRN 或 SRP 引脚损坏之前触发。 10 Ω SRP 或 SRN 系列电阻器只是在电池组的内部保护电路关闭电池电压输出之前提供额外的 SRN 或 SRP 电流上升延迟时间。

    此外、SRP 或 SRN 串联电阻器可能会在 SRP 或 SRN 引脚损坏之前损坏/断开连接。 SRP/SRN 串联电阻断开后、SRP 或 SRN 引脚会受到保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    连续(恒定)电流不会损坏 SRP 和 SRN 引脚上的内部二极管有多大?  

    我想知道设计的价值。

    谢谢

    T.Yokura