This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2384:PSE 一致性测试在以下条件下失败:"det_range"条目

Guru**** 2475415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2384, TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641898/tps2384-pse-conformance-testing-fail-at-det_range-item

器件型号:TPS2384
主题中讨论的其他器件: TPS23861

你(们)好,先生,我

Sifos 的测试在项目"det_range"处失败、如下图所示:

1.情况如何?

2.能否修改220nF 电容(与 P 和 N 并联)的值以传递该电容? (末尾附有 schematuc)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chentsu,

    TPS2384在 Sifos 测试发布之前发布。 我将 在离线时向您发送有关此故障的演示文稿。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny:

    感谢您的回复,以下是我的邮件:C.T.Chung@wtmec.com

    顺便说一下、TPS23861是在 Sifos? 非常感谢。


    此致、

    C.T.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CT、

    需要进一步检查 TPS23861是否在 Sifos 之后发布。  但是、您可以在以下链接中找到 TPS23861的 Sifos 一致性报告、

    http://www.ti.com/lit/an/slua723/slua723.pdf

    此致、

    Manson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CT、

    我将关闭此主题、因为它已离线解决。 谢谢。

    此致、
    一分钱