This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5110的绝对电压

Guru**** 2810175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629562/absolute-voltage-of-lm5110

主题中讨论的其他器件:LM5110

我对 LM5110有疑问。

请告诉我 IN_A 引脚和 IN_B 引脚的绝对电压。

如果 IN_B 的电压超过绝对电压、VCC 和 VEE 会发生什么情况?  IC 是否损坏?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishizawa-San、您好!

    很抱歉耽误你的时间! 我想我昨天回答了、但我想我忘了按"回复"按钮...

    器件的额定值有点令人困惑、但我相信您要查找的数据列在"ABS MAX (最大绝对值)"和"Recommended Operating Conditions (建议运行条件)"表中。

    从绝对最大值表中可以看出 IN_A 和 IN_B (为简单起见、在中进行了调用)最高可比 IN_REF 高15伏。 反过来、IN_REF 可以是比 VEE 高5V 的最大电压。 因此、IN_A 和 IN_B 可以比 VEE 高20V。

    如果您允许 IN_B 超过绝对最大电压、则注意(1)适用(见上文)。 很难说、但我假设在这种情况下 IN_B 本身会损坏。 VCC 至 VEE 可能会损坏、也可能不会损坏、这实际上取决于 IC 内部的损坏路径。

    您的问题背景如何? 我假设您遇到了故障、并试图找出原因? 我们可以提供帮助!