This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013A:ILIM 电阻设置

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629656/bq51013a-ilim-resistance-setting

器件型号:BQ51013A

您好!

         客户希望将电流设置修改为500mA。

         请帮助确认输出电流百分比 Rilim=500、Imax=0.5A 时的 ILIM 电阻设置。

         电阻(R817)变为360欧姆、此设置是否正确? 谢谢你。  

BR

Patrick